来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-09
OFweek 电子工程 网讯:全球市场研究机构TrendForce旗下内存储存事业处DRAMeXchange表示,虽然三星与SK海力士的新工厂仍将于2015年陆续完工,但明年度的投片计划正仍在进行调整,如三星Line17工厂原本预定第二季大量投片的计划已经递延,自明年第二季从每月10K开始增加,采随市场状况的渐进式增产,此举不光可以稳定获利结构,亦可随时调整产品类别与比重,预计明年年末投片暂定为40K。但此同时随着20nm制程的比重提升,该制程由于复杂度高,旧工厂在空间不足亦无法增添新设备下,投片会有减少的可能性,整体来看,三星即使有新工厂Line17的增产,但在旧工厂渐少投片,一消一长下,2015年三星的投片量应该与今年的投片量大致相同,年增长率仅凭借技术转进。
而SK海力士方面,在韩国利川的新厂M14也将于明年落成,机台移入时间点预计在明年年中左右,与三星状况一样,随着25nm甚至21nm的转进,生产复杂度变高下,旧工厂投片将会减少,即使新厂M14完工,根据SK海力士的规划,2015年总投片量将与今年相同。而在制程转进方面,明年主力制程仍是以25nm制程为主,新制程21nm快也会在明年年中也会明朗化,2015年的年增长率也来自于制程转进并非投片的增加。
美光集团算是严格控制成本的一家公司,对于2015年完全没有新增产能的打算,其公司策略就是以获利为指导原则,明年的20nm制程转进将以华亚科与广岛厂为主,分别掌管标准型内存与行动式内存,甚至台湾美光内存明年也未有20nm制程生产,在谨慎的操作策略下,明年美光集团年增长率算是为保守。随着DRAM厂从积极的兴建工厂但在投片转趋谨慎,业者们只要维持健康的产能计划,不光可以稳定获利,亦是避免DRAM产业产生巨幅波动的基石。