来源:cnbeta网站
时间:2014-11-21
根据有关报道,三星显示器计划降低其OLED显示器的成本以与LCD竞争。实际上,看起来三星显示器目标要将小尺寸OLED成本降低至同等LCD显示器以下。
三星显示器同时计划提升产品生产效率,优化生产流程,同时要求供应链厂商降低他们的部材供货价格。
坐落于美国新泽西州为显示和照明行业开发和供应先进有机发光元件(OLED)技术、材料和服务的Universal Display公司(Nasdaq 代码:PANL)声称几个月前三星显示器要求他们降低材料成本。同时,有其他报道提到三星显示器要求供应商降价30%。
三星显示器计划分散其客户群,目前他们在全球将OLED显示屏供货给越来越多的公司,如诺基亚、摩托罗拉、黑莓、松下、尼康、Oculus、Pantech、BLU以及金立等公司,但现在三星电子仍然是其的单一客户。
据CINNO Research月度手机品牌产品规格报告显示,截止至2014年9月,三星手机仍是全球AMOLED面板使用量的品牌,全球约84.1%的AMOLED手机出自三星。而目前市场上基本只有三星显示器在大量供货AMOLED手机面板。三星计划在三年内将出货至三星电子的比重降低至50%。