处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

IK Multimedia专业吉他处理应用和数字接口全面兼容安卓

IK Multimedia专业吉他处理应用和数字接口全面兼容安卓
来源:eefocus 时间:2014-11-19

款安卓吉他放大器和多功能应用及数字吉他接口现在兼容三星Galaxy Note 4,Galaxy Note Edge等。

IK Multimedia,全球移动音乐应用和配件,非常骄傲的宣布我们在移动音乐创作领域有了全新的突破,款专业吉他处理应用和数字接口现在全面兼容安卓。AmpliTube 和iRig HD-A 现在可以在搭载三星专业音频平台的设备上运行,例如三星Galaxy Note 4,Galaxy Note Edge等等

现在三星用户可以连接吉他或贝斯到Android设备并搭配多种放大器和,随时随地玩转音乐。

手机上的吉他音色

AmpliTube是受吉他手和贝斯手喜爱的多功能效果器应用。它装备了整套用于现场和录音棚的专业功放头和效果器供乐创作。全新的三星专业音频版AmpliTube应用支持全套吉他装备,包括多3款单块效果器,1个功放头,1个箱体和1个麦克风。

它装备了多11个单块效果器,5款功放头,5个箱体和2款麦克风。这让吉他手可以完美使用各种吉他音色,从清澈的crunch到metal和介于两者之间的任何风格,能够满足要求的音乐人。

这款应用同时还提供了15种可存储和调用的预设及一个数字调音器。它包含了吉他手和贝斯手演奏和练习所需要的所有工具。应用有3个版本:完全版,免费版和 LE版,每个版本的分别为包含的效果器和功放头个数不同。AmpliTube LE 版本是Galaxy Gifts礼品应用包的一部分,Galaxy Note 4和Galaxy Note Edge用户可以下载 ( $9.99 礼品包).

接入演奏

现在三星用户可以使用全新HD-A连接吉他和贝斯到智能手机。这是款为安卓设计的数字吉他接口,让你可以随时随地享受高品质的音质。它搭配了高清24-bit/48kHz A/D转换器,为吉他等乐器提供直接高阻抗输入并直接通过OTG接口连接到设备(PC用户可以单独选购USB线材)。

输入信号可以通过搭载的增益控制器调整,并通过多彩LED显示等级。处理过的音效可以通过设备的耳机接口连接耳机或音箱进行监听。

除了iRig HD-A,用户还可以选择IK众多的接口产品,例如iRig吉他接口或iRig Stomp 踏板接口。两款产品都使用设备的耳机接口作为输入/输出信号。现在吉他手和贝斯手们可以有了更多的选择,而不再受预算而限制而影响表演。

安卓系统上的实时音频处理

长期以来安卓设备都无法使用AmpliTube应用,现在的完美兼容要感谢全新的三星专业音频系统。目前已经搭载到三星Galaxy Note 4和Galaxy Note Edge,很快就会登陆Galaxy S5,Galaxy Note 3和其他设备,这个系统让用户可以享受实时音效处理而不再有延时的困扰。现在安卓设备支持AmpliTube,这意味着音乐人可以随时随地的享受实时和乐器制作。

全新三星专业音频兼容设备还配备了SoundCamp,一个免费且成熟的音乐工作室应用让音乐人可以录制和制作完整的歌曲。AmpliTube应用同样可以用作一个标准应用来接入全新SoundCamp用作录制和演奏。

价格和购买

全新AmpliTube应用兼容Android/三星专业音频设备并可通过三星应用商店以人民币 128元的价格购买。免费版和LE版同样提供下载,AmpliTube LE版本(价值$9.99/€7.99)是包括在三星Galaxy Note 4和Galaxy Note Edge用户的Galaxy Gifts礼品包中。

全新iRig HD-A数字吉他接口现在可以通过IK 在线商店和指定经销商处以人民币848元的价格购买。同样还可以选购其他配件,iRig吉他接口价格为人民币288元,iRig Stomp吉他踏板接口价格为人民币498元。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次