处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Vishay环氧树脂微型传感器可在汽车应用中快速感测温度

Vishay环氧树脂微型传感器可在汽车应用中快速感测温度
来源:EEWORLD 时间:2014-11-15

   宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列环氧树脂微型传感器---NTCLE213E3,适用于车用温度探针。Vishay的NTCLE213E3...传感器采用先进的NTC热敏电阻技术制造,通过AEC-Q200认证,由于直径小于2.5mm,在空气中的响应时间小于5秒。这些传感器还十分结实耐用,可承受热冲击。

   今天推出的器件能够迅速、准确地感测汽车发动机冷却液(ECT)和温度歧管绝对压力(TMAP)传感器、HVAC系统,以及消费、商业和工业电器的温度。传感器有带超长41mm镀锡镍引线的大尺寸产品(NTCLE213E3...B0),或用于自动贴装的卷带包装产品(NTCLE213E3...T1)。

   器件符合RoHS,在+25℃ 下的阻值(R25)为2.1kΩ~100kΩ,公差低至±1%,beta (B25/85)从3511K到4190K,公差为±0.5%。传感器的功率耗散为100mW,工作温度范围为-55℃~+150℃。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次