处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

德州仪器全新处理器为工业应用与航空电子而生

德州仪器全新处理器为工业应用与航空电子而生
来源:EEWORLD 时间:2014-11-14

    日前,德州仪器(TI)宣布推出其适用于工业应用及航空电子的创新型产品 —— 基于KeyStone™的AM5K2Ex处理器系列。较之前同类处理器,这些处理器能更快速地处理海量数据,且功耗更低,持续工作时间更长,在恶劣环境中更加稳定可靠,是工厂和飞机的选择。

    “新型处理器能使节电设备的性能充分发挥,这在类似的应用中是前所未见的。”TI产品市场营销工程师Ellen Blinka说道。

    传统上,在相当短的时间内完成大量计算需要多个芯片的处理能力,。而AM5K2Ex处理器可将多个芯片整合到一个单一的“多核”芯片(即包含不止一个芯片中央处理组件的处理器)上,因此能节省运算时间,降低功耗并减少电路板占用空间。由于这些处理器比同类器件拥有容量更大的片上存储器,其接受访问的速度比片外存储器要快得多,所以计算速度也大大提高。

    作为针对多核处理器的真正创新,德州仪器KeyStone架构让节能效果更为显著。KeyStone平台是整个芯片的骨干架构,能实现芯片上各处理单元之间的通信。凭借TI工程师取得的多项进展,该骨干架构成为处理器更节能的主要原因之一。

    “基于KeyStone的处理器能关闭芯片内的各种子系统。例如,我们的芯片上有能进行加密和解密的安全加速器,但如果您不需要安全功能,可将其关闭,从而达到省电的效果。”Ellen表示,“如果您只需要运行两个内核,那么您可以关闭另外两个内核,而当您有更多的工作需要处理时,便可以重新运行它们。”

    Ellen还表示,正是无与伦比的可靠性使这些芯片从所有同类产品中脱颖而出。这些芯片可持续无故障运行100,000小时,这也使得它们在工业和航空电子设备领域备受瞩目。例如,您可能不会一连多年不换电脑,因此电脑的处理器寿命无需像工厂设备或飞机驾驶舱的飞行控制装置处理器的寿命那样如此之长。不过, AM5K2Ex处理器能够提供与其他处理器一样的性能,同时拥有更长的使用寿命。

    此外,AM5K2Ex还能经受住-40摄氏度至100摄氏度的极端温度考验,这也是它的一大优势。

    “如果您的设备需要接受剧烈温度波动的考验,就像一架飞机起飞前可能要在沙漠中历经残酷的高温,但随后又要飞到30, 000英尺的高空应对极寒温度的挑战,那么该芯片能完全承受上述温度的剧烈波动。”Ellen说,“AM5K2Ex在温度升至100摄氏度是也不会不受损, 这种耐热性对工厂自动化而言至关重要,因为工厂不想在设备中安装风扇。因此,工厂无法像笔记本电脑散热那样利用风扇给芯片降温,所以芯片本身必须能承受高温。”

    让产品处理性能更强 ,速度更快,功耗更低且在极端温度条件下更加稳定可靠,我们正是通过这样一种方式为我们的客户提供他们所必须的技术。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16470次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14201次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11882次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9452次
8 DS1337U+ 0.28MB 9232次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9145次