• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

美国菲力尔发布新款OEM红外热像仪机芯Muon™

来源:EEWORLD
时间:2014-11-12

分享至:

    热成像技术的全球美国菲力尔公司(FLIR Systems)近日推出了款红外热像仪机芯Muon™,Muon™专用于帮助原始设备制造商(OEM)将非制冷型焦平面阵列集成入自主的热像仪解决方案中。Muon™面向热像仪产品的原始设备制造商(OEM)而开发,帮助实现更高效、更简便、更经济的生产。

    美国菲力尔公司(FLIR Systems)推出一款使用行业标准接口,能够生成CMOS视频输出的热像仪组件,在很大程度上简化了OEM生产工艺。由于Muon可对无热电制冷器(TEC)的操作进行校准,因而OEM们无需再开发精密的出厂校准设备或工艺。Muon是一款采用标准成像设备功率和通信协议的热像仪“引擎”。

    Muon机芯基于FLIR 17µ像素间距的氧化钒(VOx) 640x512或336x256焦平面阵列(FPA)而开发,其帧率为9Hz,可达60Hz。根据其配置要求,Moun机芯的大小、重量和功率(SWaP)参数均经过优化,其外观尺寸为22 mm x 22 mm x 6 mm,质量不足5克,功率小于300mW。

    本产品是FLIR OEM集团的里程碑,FLIR OEM集团通过向日益壮大的市场提供商用热像仪机芯而赢得美誉。继1999年率先推出业内款小型微测辐射热计热像仪(Alpha™)后,集团又成功发布了4款业界的机芯产品,分别为:Omega™、Photon™、Quark™和Lepton™。

    FLIR OEM新兴市场总经理Bill Terre 表示:“Muon是一款专为OEM生产商开发的创新解决方案,旨在便于各OEM使用其自主的图像处理、包装和光学技术。这说明美国菲力尔公司(FLIR Systems)在开发OEM技术以及降低早期生产成本方面均具有长久不衰的领导力。

关于热成像
    热成像是使用由特殊传感器构成的成像仪“看到”物体所释放的能量。由于热能或红外光线的波长过长而无法侦测,因此人眼无法看到。我们作为热能所感知到的实际是电磁波谱的一部分。红外线能帮助我们看到肉眼无法看到的物体。热像仪生成不可见红外或“热”辐射形成的图像。根据不同物体之间的温差,热成像技术可生成清晰的图像。这是适用于预见性维护、建筑检查、研发以及自动化应用的绝佳工具。热成像能够在完全漆黑的环境下、夜间、透过灰雾、烟雾以及从远距离看到所观察的物体。该技术还可用于安防、海事、自动化、消防以及其他众多应用中。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 贸泽 大联大 富昌

更多新闻