处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

是德科技开发应用ENA网络分析仪

是德科技开发应用ENA网络分析仪
来源:eefocus 时间:2014-11-11

是德科技公司宣布,支持发射机/接收机接口S参数和阻抗测试的实施法(MOI)文件现已发布。实施法符合MIPI联盟D-PHY规范版本1.1要求,配有包含状态文件的测试套件(状态文件可以简化设置和测量),需使用ENA系列网络分析仪的增强时域分析选件(E5071C-TDR)。

现代移动设备需要能够处理高速数据信号并且接口功耗较低的物理层(PHY)。MIPI D-PHY 是针对CSI和DSI等协议的高频、极低功率物理层标准。这些协议可用于连接移动设备的摄像头和显示屏等器件。要确保符合MIPI D-PHY标准,接口必须在实际工作条件根据D-PHY 一致性测试套件V1.1接受测试。

是德科技的实施方法可以为工程师提供测量流程指导,确保测试符合MIPI D-PHY规范的接口S参数和阻抗测试要求。结合MIPI D-PHY v1.1实施方法和状态文件,半导体制造商和产品集成商可以借助E5071C-TDR提升一致性测试效率。

是德科技副总裁兼元器件测试事业部总经理Akira Nukiyama表示:“是德科技提供丰富的高速数字应用实施方法,例如HDMI、USB 和PCI Express等。的MIPI D-PHY v1.1实施方法再次论证了是德科技的决心,即努力满足客户的需求,保证为客户提供强大的功能,帮助他们应对高速测量挑战。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次