处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Littelfuse将于慕尼黑电子展推出电路保护、功率控制和传感技术

Littelfuse将于慕尼黑电子展推出电路保护、功率控制和传感技术
来源:EEWORLD 时间:2014-11-11

    Littelfuse专家将于11月11日带来关于PWG技术线性定位传感的全新概念讲座以及11月12日关于户外LED照明浪涌保护的讲座。

    中国,北京,2014年11月10日讯 -  Littelfuse公司是全球电路保护领域的企业,宣布将于11月11日至14日在2014德国慕尼黑电子展——的行业贸易展上展示其前沿的电路保护技术,包括半导体产品的一整套产品组合。(A6馆,250号展位;B1馆,235号展位)。Littelfuse公司将展示新技术、趋势和关键器件以及当前和未来行业在不同市场中的需求,这些市场包括电能、消费电子、汽车、商用车辆和工业设备。公司也在迅速向相邻市场中扩展,比如功率控制和传感平台、高负载商用车辆开关和用于汽车工业中的机电传感器。

在B5馆的参展商论坛,Littelfuse公司将带来两场讲座:
Littelfuse公司全球技术总监Brian Johnson博士在11月11日下午2点至2点半将为大家描述PWG技术中线性定位传感的全新概念。
Littelfuse公司技术市场总监Bharat Shenoy将于11月12日下午3点至3点半和大家讨论户外LED照明的浪涌保护。

Speed2Design计划:保护∙控制∙传感
    利用Speed2Design作为电子工程师参考与电路保护相关专业知识和解决方案的核心资源,Littelfuse公司目前正进入其Speed2Design计划的下一个阶段。安全和成功的电路设计需要将电路保护纳为一个重要考虑因素。Littelfuse将“保护∙控制∙传感”作为该计划的主题,是因为电路保护、功率控制和传感产品对保证人们所依赖的技术安全可靠运行至关重要。

电子展产品亮点
LSP模块

    在电子展上,Littelfuse将带来两个专为户外和商业LED照明设备提供瞬态过压保护而设计的产品系列。采用Littelfuse热保护压敏电阻技术的LSP05和LSP10浪涌保护器(SPD)模块可以提供强劲的浪涌电流处理能力。即使是在压敏电阻寿命终止或持续过电压条件的极端情况下,内置的热脱扣功能针对灾难性故障和火灾隐患提供额外保护。其应用包括户外和商业LED照明。

LSP 模块 (LSP05 & LSP10)
晶闸管

    Littelfuse用于LED调光的Q6008xH1LED、Q6012xH1LED系列无缓存三端双向可控硅以及Q6008LTH1LED、Q6012LTH1LED 系列QUADRACs为基于交流线路的LED调光器应用的功率切换控制提供强大的解决方案。这几个系列的产品旨在于调光器电路中起到切换器的作用,以改变新式可调光LED灯和灯串的光输出。这些产品非常适合LED照明调光器设计人员的需要,因为他们想把宽范围的操作参数与高可靠性结合起来,而不降低调光器的性能表现。这些市场的低负载电流能力器件可以使他们能够设计一个可以应对所有可调光照明负载的调光器设计,包括LED,CFL以及传统白炽灯。

晶闸管 (Q6008LH1LED & Q6008RH1LED)
Flange Mount干簧传感器

    干簧传感器是一种磁驱动接近开关,有多种安装选择。这种开关功能是通过引入或除去磁场来启动。使用两个部分磁场驱动的近距离传感器59145和59150,浮动导线从外壳的左侧和右侧均可以退出。这种外壳设计适用于螺丝拧紧固定和粘合式安装。此外,灵敏度可以自定义,以满足客户的具体需求。
主要优点包括无备用电源需求,可通过非有色金属操作,如木头、塑料或铝、密封结构,以及可以在光学和其他技术由于污染而出现故障时保证长期运行的磁动触点。Flange Mount干簧传感器的主要应用包括位置与限位传感、安全系统开关、线性致动器和门开关。

Flange Mount干簧传感器 (Flange Mount Reed Sensor (59145))

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。