处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大世平集团推出智能家居安防系统网关解决方案

大联大世平集团推出智能家居安防系统网关解决方案
来源:21ic 时间:2014-11-07
致力于亚太地区市场的电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI AM335x的智能家居安防系统网关解决方案。

大联大世平代理的TI AM335X基于ARM Cortex-A8内核,在图像、图形处理、外设和诸如EtherCAT和PROFIBUS的工业接口选项方面进行了增强。该系列包括AM3352、AM3354、AM3356、AM3357、AM3358、AM3359等,其速度为275 MHz至720 MHz它们都可工作在720Mhz的速度。

智能家居安防系统网关是整个智能家居系统的中枢,它几乎控制着智能家居系统的一切,从台灯、手机,一直到电脑、门禁等等。因此,智能家居系统的安全性将成为左右智能家居市场的重中之重,并将引领整个智能家居应用的市场需求。因此大联大世平适时推出了基于TI AM335x 的智能家居安防系统网关解决方案。

功能描述

· AM335x 开发板

· 7 寸液晶显示屏, 电阻式触摸屏

· 10/100/1000Mbps 以太网接口

· 支持无线局域网

· 音频输入输出功能

重要特征

· 720MHz 高速 ARM Cortex-A8 内核

· Android , Linux , WinCE 操作系统

· 分辨率高达 1366 x 768

· 4G DDR3 内存

 

· 可拓展蓝牙、WIFI、ZigBee 功能

图示2-基于TI AM335x智能家居安防系统网卡方案照片

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22189次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15970次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次