处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英国设计师发明用大脑脉冲控制电动独轮车

英国设计师发明用大脑脉冲控制电动独轮车
来源:互联网 时间:2014-11-05

    据国外媒体报道,英国一位发明人从影片《机器人总动员》中的自动驾驶飞行椅上受到启发,制造出一辆由大脑信号控制的独轮车。这个可充电装置叫Cycoped,和一个智能手机应用程序以及一副特制护目镜相连。

    这些护目镜记录骑车者大脑的脉冲,然后将其发送到控制运输模式的应用程序上。

    英国伯明翰市巴斯顿镇24岁发明人普雷托姆-查克拉博蒂研发出这种新车。通过监控大脑释放出的电脉冲变化,护目镜获得信号。然后,信号通过蓝牙技术发送到智能手机应用程序上,转变成各种指令,例如加速和减速等。它还可通过向一侧倾斜避开障碍物,这类似于赛格威电动车和AirWheel电动独轮车的工作原理。

    自由设计师查克拉博蒂说:“看了2008年皮克斯影片《机器人总动员》后,我就产生设计Cycoped的初想法。在这部影片中,人类可用大脑控制气垫船。我制造Cycoped的目的是使用少能源。为了我的设计,我专门研究了机械学,然后从中国订购塑料模具。”

    Cycoped重近4英石(约合55磅或25公斤),时速可达16英里(约合每小时25公里)。

    充电4小时,它可远行驶18英里(约合28公里)。仅需25便士,骑车者就可完成一次旅行。

    查克拉博蒂还设计了护目镜,用于探测危险和骑车者在不同地区时大脑释放的安全脉冲。护目镜探测到这些脉冲时,就会通过应用程序和Cycoped进行联系,以便达到加速或减速的目的。这叫“心理模式”,因为该装置完全由心理控制。Cycoped一词是助力车、独轮车和心理技术的混合体。

    查克拉博蒂说:“目前,它还处在早期阶段。与此同时,它在道路使用上也没有任何限制。我在继续研究Cycoped,每天整合新技术,后目标是为它投放市场做好充分准备。”这位发明人过去用了18个月钻研Cycoped。他承认,曾在试车中遭遇意外,致使两个手腕骨折,去医院接受了治疗。

    查克拉博蒂表示:“经历一次失败后,我就回到设计上来,纠正造成事故的原因。钱对我来说并不重要。我更希望我的设计可以帮人们每天快乐出行。那些要走几小时才能到校的人可以使用它。我计划继续研究Cycoped,改善设计,直到自己满意为止。”

    Cycoped由24岁伯明翰人查克拉博蒂设计。骑车者可通过特制护目镜用大脑发出的电脉冲进行控制。护目镜通过蓝牙技术把这些信号发送到一个智能手机应用程序上。

    查克拉博蒂的单轮电动装置Cycoped重近4英石,时速可达16英里。充电4小时,它远行驶18英里。仅需25便士,骑车者就可完成一次旅行。

    自由设计师查克拉博蒂说:“看了2008年皮克斯影片《机器人总动员》后,我就产生设计Cycoped的初想法。在这部影片中,人类可用大脑控制气垫船。”

    查克拉博蒂过去用了18个月钻研这个惊人发明。他承认,曾在试车中遭遇意外,致使两个手腕骨折,去医院接受了治疗。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次