• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

魅族MX4/三星Note4/华为Mate7谁是IFA焦点王?

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-07

分享至:
  • 9月的手机圈为热闹,本周亮相的新品一定让你看花眼了吧?一年一度的德国柏林 消费电子 展览会(IFA)上,国内外一线品牌纷纷发布了年度旗舰机型,这其中包括了三星Note4、华为Mate7这些被期待已久的机型,而在国内,被众多人关注的魅族MX4终于发布了,并且1799元的售价出乎很多人意料。持币观望的用户其实还在等下周的重头戏——苹果iPhone 6,目前国内三大运营商已经开启了iPhone 6预约,并且中国电信已经透露了相当多的配置信息,不过还未正式发布之前一切都存在变数。接下来我们回顾下本周已经发布和曝光的一些重点新机型。

    魅族MX4发布:20.7MP相机/4G八核/1799元

    9月2日下午在北京国家体育馆副馆,魅族总裁白永祥正式发布备受期待的MX4手机。它采用航空铝材料,窄边框设计,同时还配备5.4英寸高清屏,搭载联发科智能八核处理器,配备2070万像素摄像头,以及支持双4G网络。

    魅族MX4发布

    在屏幕方面,魅族MX4采用5.36英寸夏普幕,分辨率达到Fuu HD+级别,像素密度达到418 PPI,并采用了2.6毫米超窄边,超过前代(2.9毫米窄边),屏占比达到80%。

    魅族MX4跑分达到46000

    在处理器方面,它采用联发科智能八核处理器,四颗2.2 GHz Cortex-A17核心和四颗Cortex-A7核心,速度比前代提高87%,GPU为PowerVR G6200,性能较前代提升了88%,闪存性能提升200%,在跑分方面,它达到了惊人的46124分。

    魅族MX4相机特点

    在相机方面,该设备采用索尼IMX 220 Exmor RS堆栈式传感器,有效像素达到2070万级别,同时采用1/2.3英寸CMOS微单级感光 芯片 ,细节清晰,噪点小,夜拍能力也相当出色,它还配有双色温闪光灯,并支持4K视频录制。

    魅族MX4发布

    在工艺方面,MX4抛弃了早年采用的不锈钢中框,采用航空铝合金材料,具有质感更好,色彩更多,韧性更强,重量更轻等特点;同时它还采用全CNC切削工艺,拥有更好的强度、延展性和韧性,以及喷砂、钻石切边等工艺,手感更为出色。

    在网络方面,该设备可支持双4G,五模十三频,可同时支持中国移动和中国联通4G网络,其网速前代MX3的7倍,Wi-Fi网速是MX3的3倍。

    此外,该设备厚度仅为8.9毫米,重147克,比前代更薄(MX3为9.1毫米)。系统方面,当然是运行的Flyme 4.0系统,它是基于Android 4.4定制的。同时,它还提供89元/年的碎屏险。

    魅族MX4售价公布

    在售价方面,魅族给出了远低于前代(2499元)的售价,仅售1799元,16GB/32GB/64GB三个版本,售价分别为1799元/1999元/2399元,有金、白、灰三种颜色可选。用户目前已可在魅族官网预订,9月20日在全国各大渠道正式上市。

    IFA 2014:华为Ascend Mate7/G7发布

    继成功推出Ascend P7之后,在IFA 2014柏林展会前夕,华为一连发布了两款带“7”字的设备,一款为6英寸的华为Mate7,一款为5.5英寸的华为G7。

    华为Mate7发布:麒麟K925+指纹扫描

    华为Mate7作为Mate系列第三代产品,它依然采用6英寸跨界屏幕尺寸,不过为超窄边框设计,同时机身也更薄仅为7.9毫米,比前代有大幅提升。同时,在工艺方面,它采用了一体化机身设计,并使用了航空铝材质,握持感无疑会有很大改善。

    华为Mate7

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 芯片 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

    更多新闻