• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Android 5.0:从系统升级看谷歌未来策略

来源:爱范儿
时间:2014-11-03

分享至:
  Android 5.0 是一次重大的系统更新。它带来了全新的设计风格,全新的软件运行环境、更好的电源管理和大量的细节改进。不过,Android 5.0 的改变,不只是设计和技术层面的,也包含了许多策略层面的东西。

  通过系统更新,Google 加强了对系统的控制,努力对抗碎片化问题,使 Android 向更有利于自身的方向发展。 在 Ars Technica 网站对 Android 团队几名高管的采访中,我们可以了解 Android 未来发展的方向,也可以看到 Google 控制 Android 的一些策略。

  开发者预览版

  从Android 5.0开始,Google在系统方面的开发过程更为开放了。正式版发布的几个月前,Google就展示了新系统的各个方面,并且向开发者提供了预览版的下载。这样的话,开发者们可以提前做好准备,更快地升级自己的软件,同时,在开发者反馈后,Android 团队能够改进系统,并且有信心做出更大的改变。在 I/O 大会上,Google曾表示说,新系统会增加 5000 个 API,但是,现在增加的 API 已经有7000以上了。在新策略下,更多的设备会提前升级到新系统,因为厂商们有更多的时间去做准备。

  剥离核心部件

  Google 正在把更多东西剥离出系统,包括自身的服务以及一些核心部件。通过这样的策略,Google可以绕过运营商和生产商,对系统的重要部分进行更新,确保用户用上的Google软件。一方面,这缓解了碎片化对用户的影响,另一方面,这也能够确保系统的安全漏洞及时得到修补。

  从Android 5.0开始,Webview将从系统中剥离,由Google直接负责更新。Webview是Android应用展示网络内容时使用的渲染引擎。在Play Store中,大概有70%至80%的应用使用了 Webview,因此,它是系统中非常重要的部件。Webview剥离之后,Google想要修复安全漏洞的时候,直接推送补丁就行了,不用全面的系统更新。

  除了 Webview 之外,没有什么新东西被剥离出来,不过Android团队说,他们已经做了许多基础性的工作。以后,系统的一些部分会剥离出来,变成可更新的应用。目前来说,锁屏的一些重要部分已经剥离出来,特别是安全方面。

  开机设置的改变

  Android 5.0的开机设置发生了重大改变。除了采用全新界面,它还可以升级。在连上互联网之后,开机设置首先检查是否有更新。这意味着,Google可以随时改进用户登陆的过程,提升其安全性。另外,开机设置中还增加了一个新功能,名为“Play 自动安装”,这是针对运营商预置应用的。在开机设置阶段,“Play自动安装”会下载运营商的应用,将其放到数据分区里。对于运营商来说,他们可以在不发布系统更新的情况下,对预置应用进行更改。对于用户来说,由于这些应用不在系统分区,可以方便地将其卸载掉。

  在开机设置中,用户恢复应用和数据时,可以选择不同设备的备份。另外,如果用户从旧手机升级的话,在开机设置过程中,可以用旧手机接触新手机,完成整个设置过程。两台手机通过NFC交互,其中,新手机需要Android 5.0系统,旧手机只要有版的Google Play Service就可以了。

  Nexus策略改变

  新的Nexus手机更大,价格更高了,不过,更为重要的改变是,Google将与美国几个大运营商合作。考虑到 Galaxy Nexus 与 Verizon 合作时发生的糟糕事情,比如封锁了Google钱包、升级缓慢等,Nexus 6 是否也会面临同样的问题呢?对此,Burke 表示说,这样的事情不会发生了,因为运营商思维已经改变,效率也会更高,同时,Android 团队也会努力推动系统的升级。但是,合约机必须经过运营商测试的。看起来,合约机的升级会相对晚一些。

  不间断声控命令

  Moto X上首次出现的“不间断声控命令”,如今也被加入了Android 5.0中。与Moto X一样,Nexus 6 和 Nexus 9 也使用了一块低能耗芯片,用来处理声控命令。Burke说,Nexus 6使用的低能耗芯片与Moto X是一样的。


  在Moto X上,关键词识别和语音命令使用了不同的程序,而Android 5.0则是全部使用Google搜索,从而实现了更快的速度和更高的识别率。很显然,Google认为这是一个重要的功能。Android 5.0支持针对低能耗芯片的硬件抽象层。在实现“不间断声控命令”时,生产商可以选择使用主芯片,或者专门的低能耗芯片,后者显然更有助于提升电池的续航能力。

  近日Blogspot有文章指出新版的Android 5.0系统在安全性上的优异表现主要是因为Google为它加入了三大新特性。

  这三大新特性分别是新的锁屏功能、安全模式调整和强制采用SELinux模式。

  其中新的解锁功能Smart Lock意味着用户可以利用蓝牙配对,NFC甚至是自己的微笑来解锁,与之前相比更为简单。而安全模式调整主要是指在用户次使用设备时加密机制就会自动运行,而且用户无法关闭。

  后强制采用SELinux模式意味着,装有Android 5.0的所有设备将被强制要求通过SELinux运行应用。








































ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻