处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

恩智浦DESFire EV1芯片应用于icash2.0

恩智浦DESFire EV1芯片应用于icash2.0
来源:eefocus 时间:2014-11-03
恩智浦半导体的DESFire EV1芯片被台湾爱金卡公司采纳,应用于全新一代电子票证-icash2.0。该电子票证搭配积分计划,为当地消费者提供更快速、简便、安全的购物体验。 消费者期望获得快速服务,若零售商采用非接触式(或称感应式)的付款方式,消费者只需利用非接触式智能卡便能快速又便利地完成交易,不仅可以得到购物体验的提升,还能让零售商在短时间内快速处理多笔交易。

为了提供安全的基础建设服务,恩智浦公司建议零售商采用读卡器芯片及SAM AV2,以提供安全储存密钥与后台核心服务器间的链接。 恩智浦半导体公司智能移动与零售事业部总经理Martin Gruber表示:“恩智浦很高兴能与爱金卡公司合作,提供先进的非接触式技术,让消费者购物过程更迅速便利。和过去相比,现在的消费者希望更快速有效地完成日常购物,同时保证交易安全。恩智浦和台湾爱金卡公司携手推出的icash 2.0可满足消费者需求,并提升其使用上的便利性及安全性。不仅如此,DESFire EV1芯片符合台湾电子货币包发行法规标准,使得爱金卡公司能以快、有效率的方式推出icash2.0。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次