• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

不只是ipad,这五款平板更优秀!

来源:eefocus
时间:2014-11-03

分享至:

就在两周以前,苹果发布了旗下全新的iPad Air 2,这款苹果的新旗舰平板厚度仅为6.1mm,各方面硬件都得到了一定的提升。然而如果你的眼光仅仅看到了iPad Air 2的话那可就太局限了,因为还有很多顶级平板同样有料,值得关注。

谷歌Nexus 9

参考价格:2499元

就在果发布iPad Air 2的前一天,谷歌发布了全新的Nexus新品,其中包括全新的Nexus 9。 虽然Nexus 6被许多消费者吐槽定价过高,但是一起推出的Nexus 9依然保持了比较好的性价比。官方定价为399美元起,目前Nexus 9还未正式上市,在某X宝上就已经被黄牛炒到了将近3000元的高价,见这款产品的人气之高。

在外观方面,Nexus 9虽然来源于HTC的设计,但是与之前LG设计代工的Nexus 5在外观设计的风格上有异曲同工之妙。机身正面被整张液晶屏幕所覆盖,显得非常的简洁。而机身的背部则采用了聚碳酸酯材料,在表面的耐磨和稳定方面有突出表现。背侧硕大的摄像头也几乎成了Nexus系列的标志之一,在Nexus 9上面这个外观特点也被保留了下来。

因为Nexus系列产品对谷歌来说,代表着对安卓产品的代表和定义,所以Nexus 9在产品硬件方面,肯定不会差。Nexus 9还拥有不足8mm的超薄机身,所配的8.9英寸IPS触控屏由于支持2048×1536分辨率而带来了4:3的比例尺寸,加入了金属材质边框设计,背盖则为塑料材质,但整机的外观和做工都非常不错。此外,除了将160万像素前置镜头装置于触控屏上方中央位置之外,该机所拥有的双前置扬声器由于使用了HTC BoomSound技术,所以在外放效果方面自然有着更出色的表现。另外它还配备了64位双核Tegra K1处理器,运行Android 5.0 Lollipop系统版本。拥有2GB RAM,并提供了16GB及32GB两种版本的机身存储容量,所配的6700mAh电池能够带来9小时的续航时间。

三星Tab S 10.5

参考价格:3588元

如果你留心观察近期的网站广告、平面广告、电视广告,三星的Tab S几乎随处可见,巨大的广告宣传攻势之下的是三星对于这款旗舰产品的强大信心。可以说这款产品从设计研发到后推向市场,三星将所有目前在平板产品上的先进技术集合于这款产品上,体现了三星利用Tab S对于苹果iPad的野心。不过苹果坚固的堡垒哪是那么容易攻破的呢,与三星的愿望相违背。据从上游硬件供应商那里了解到的消息,三星的Tab S由于定位高,售价高的原因,实际的出货量并不高。

虽然Tab S可能在市场表现上完全没有办法与iPad相抗衡,但是就产品本身来说绝对是一款值得关注的平板。在外观方面,Tab S 10的机身厚度仅有6.6mm,在iPad Air 2之前,Tab S 10一直被认为是一线厂商产品当中薄的一款。Tab S的整体外形非常符合三星对于美学的理解,非常有三星的范儿。先于苹果iPad配备指纹识别体现了这款产品的先进性和高端的定位。

在硬件参数方面,这款Tab S 10采用10.5英寸设计,虽然尺寸看上去很奇葩,但是这很好的避开了苹果iPad所涉及的尺寸。在屏幕方面搭载了2560×1600超高清分辨率屏幕,显示效果非常出众。而性能上,该机搭配三星Exynis 5420双四核处理器(采用了一颗A15架构的1.9GHz四核处理器 +一颗A7架构的1.3GHz四核处理器。这颗处理器在Note 3上使用过,综合性能不错。)从安兔兔的成绩来看,在2560x1600分辨率下,整机的成绩还能达到34000+。预算充足又不希望走寻常路与所有人一样选择iPad的用户,Tab S绝对值得考虑。

亚马逊Kindle Fire HDX 8.9

参考价格:2999元

长久以来,亚马逊的Kidle Fire系列平板一直受到国外用户的好评,不光是因为Kindle Fire的配置出色,更是因为购买亚马逊的Kindle Fire平板就等于把亚马逊的电子书平台买回了家。也正是因为电子书的平台优势,亚马逊的Kindle Fire系列一直能够在平板市场谋得一席之地。而因为看重国内市场的潜力,今年起亚马逊的Kindle Fire系列平板正式进入中国市场,对于国内的用户来说,购买Kindle Fire平板再也无需海外代购。

在外观方面,Kindle Fire HDX8.9拥有轻巧的7.8mm机身、重量仅为374g,其重量明显低于同尺寸的其他产品。对用户来说具有非凡的便携性。而在硬件的配置上,该机可以算是安卓当中顶级配置,配备2560×1600分辨率超清屏幕,屏幕的像素密度达到了惊人的339ppi,这无疑能够给Kindle Fire用户带来视觉上的非凡感受。目前这款Kindle Fire HDX8.9的官方售价为2999元,由于新款机型即将上市,所以现在购买还会得到300元的优惠。

戴尔Venue 8 7000戴尔Venue 8 7000

参考价格:11月上市

作为此次推荐的一款小尺寸平,戴尔Venue 8 7000的确不容忽视,因为它拥有一个目前来说其他任何平板都不具备的能力,那就是RealSense 3D(3D实感)。

全新的戴尔平板搭载了英特尔的Atom Z3500系列处理器,所以在机身厚度的控制上能够达到比以往产品更令人惊叹的6mm厚度。另外这款产品值得一提的是配备了英特尔刚刚亮相的Intel“RealSense”Snapshot Depth Camera(3D相机),该机相机使用基于英特尔的技术,可实现3D景深并可直接读取所拍物体的三维数据,以辅助用户快速准确的了解物品参数。在购买家具的时候,这项功能或许将发挥巨大的作用。

另外Venue在屏幕的选用上一点也不比今天推荐的其他机型差,虽然机身仅仅8.4英寸,但是却搭载了2560×1600超高清屏幕,屏幕分辨率远超同尺寸其他产品。距离Venue 8 7000首次亮相过去了1个多月,如今这款产品终于即将上市,预计11月我们就将在市场上见到这款产品。

联想Yoga Tablet 2 Pro联想Yoga Tablet 2 Pro

参考价格:3999元起

全新的联想YOGA平板2 Pro采用13.3英寸设计,在外观造型上与YOGA平板2基本一致,同样拥有四种使用模式,而且13.3英寸的屏幕分辨也达到了2560×1440规格,支持4K视频播放。YOGA平板2 Pro的特点就是在平板的圆柱形手柄处增添了一个微型投影仪。该投影仪采用了德州仪器的DLP芯片,分辨率达到了480P水平,亮度为35尼特,在2-3米内可投影出40-80英寸的画面,适合在家观看大片时与其他人分享使用。

在硬件方面,该机配备了四核心英特尔Atom Z3745处理器,2GB内存、32GB固态硬盘、支持WiFi、蓝牙,并配备有前置双JBL扬声器和低音炮等。当然了作为YOGA平板,超长的续航的能力是绝对少不了的,在续航方面,13英寸的YOGA Tablet 2 Pro并没有因为屏幕的增大而缩水,由于加入了更大的12800mAh锂电池,YOGA平板2 Pro的续航能够继续保持在15小时以上,对用户来说非常具有实用意义。目前YOGA平板2 Pro正在预热当中,即将在月底正式出货。值得一提的是YOGA平板2 Pro还提供有Windows版本,并带有吸附式蓝牙键盘,用户可以根据自己的使用需求酌情选购。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻