处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Mentor Graphics发布应用于综合多板系统开发的Xpedition System Designer

Mentor Graphics发布应用于综合多板系统开发的Xpedition System Designer
来源:EEWORLD 时间:2014-10-31

    俄勒冈州威尔逊维尔,2014年10月28日 —印刷电路板(PCB)设计解决方案的行业先驱及技术Mentor Graphics 公司 (纳斯达克代码:MENT)今日发布其Xpedition®平台的新产品及主要组件——用于多板系统连接的Xpedition Systems Designer。Xpedition Systems Designer产品抓取多板系统的硬件描述,从逻辑系统定义到个别的PCB,都能自动进行多层级系统设计同步处理,以确保设计过程中团队能够准确高效协作。

    目前,高端电子系统的设计流程不容乐观,系统定义过程使用多种无法相互兼容的工具,且没有标准的方法实现设计规程与抽象层面的同步和设计数据的转移。该问题将导致故障电气连接、机械干涉及较高的手工同步成本。Xpedition Systems Designer作为行业中一款采用集成自动化的方法抓取完整的逻辑系统定义的产品,为我们解决了上述问题。系统可能包含多个电路板、线缆及其他系统配件,如背板、电缆组件、传感器及驱动器等。这一解决方案实现了多板系统描述的一致性与完整性。

    “系统设计涉及到不同设计规程的相互配合,对于现代的产品开发来说至关重要。传统的设计方法将系统概念和其他的处理过程分离开来,降低了团队生产力,阻碍了创新,也提高了产品成本,” CIM数据系统工程知识委员会的副总裁John MacKrell称。“工程团队可利用Mentor Graphics的新系统设计技术抓取系统设计,并在此过程中与其他设计成员高效协作,以实现终产品的化。”

行业可确保系统范围内设计连通性的“通用操作台”
    Xpedition Systems Designer产品利用多层级和多规则设计变化的自动同步功能,替代了耗时且高成本的人工操作,同时避免了多次重复的数据导入。独特的“操作台”设计可将系统范围内的逻辑系统模块分成独立的PCB。该开发环境完全支持并行设计,团队成员可同时在系统的多个组件上进行设计并相互协作。

    “我们的Xpedition平台推出了‘行业首创’技术,新推出的Systems Designer产品就是一个鲜明的范例。”Mentor Graphics系统设计部门副总裁及总经理 Henry Potts称。“Xpedition Systems Designer作为行业里在设计连续性和团队协作方面完善的开发环境,为不同的领域、工具及个人带来了一致性的完整设计。”

Xpedition Systems Designer ——主要特征及优势
    Xpedition Systems Designer产品功能广泛,可通过自动化的流程确保系统设计的准确性、并行性及可靠性。以下是优化系统设计效率的附加功能:

    逻辑系统定义的单一操作平台:系统级模块和板内的连接性由通用环境定义,可导入Visio中创建的系统架构,以加快系统的抓取速度。

    先进的设计中数据同步功能支持多名工程师同时在逻辑系统层面或在较低层级的PCB项目中进行协作。

    简化的系统分割:系统可轻松划分为多个电路板项目及相关联的连接性。整个系统的自动连接同步变化支持“假设”重新分割,优化了系统性能、规格与成本。

    设计校正连接器管理:连接器的添加、控制及更新通过实时创建分割连接器进行简化。连接器的自动配对及PCB项目和系统设计数据的同步,避免了整个设计周期中的连接器错误。

    自动的连接定义及验证:高度自动化地定义系统元素间的连接,包含连接顺序和多种网状及线状线缆分布。可追踪整个系统中的信号,以确保连接符合要求。

    Xpedition Systems Designer产品将于2014年12月上市。欲了解价格信息,请联系Mentor Graphics的销售代表。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次