来源:手机中国
时间:2014-10-31
YunOS金色版魅族MX4
配置方面,YunOS版MX4和Android版大同小异,都采用了5.36英寸触摸屏,分辨率为1920×1152像素,内部搭载一颗真八核 处理器,辅以2GB RAM,整机运行速度十分流畅。此外,该机背面内置一枚2070万像素索尼IMX 220镜头,单个像素面积达到1.20um×1.20um,即便放大 2 倍也可以看到饱满的色彩及清晰的细节。除此以外,这款手机还支持双4G网络(移动、联通),并向下兼容3G/2G频段以及5模13频。
此次来到手机中国评测室的是搭载YunOS系统的金色版MX4,该机内置全新的卡片式生活服务拥有多达31种,用户无需另行下周第三方应用,便可满足自身需求,并且这些程序都是在云端运行,极大提升这款手机的运行速度。下面就跟随笔者来深入探索一下吧!
外观/细节赏析
首先,按照国际惯例,我们来欣赏一下搭载YunOS系统金色版MX4的外观,相信您看过之后对其精致的做工赞不绝口。
YunOS金色版魅族MX4
YunOS版MX4正面依旧采用白色面板,金属边框经过人工打磨及抛光,与2.6mm超窄边框搭配,使其看起来更加时尚大气,特别是这款金色MX4,边框和机身颜色融为一体,给人以高端典雅之感,而金色后壳的手感也更加舒适。
听筒/感应器/前置镜头
圆形HOME键
细节方面,这款手机正面上方分布着听筒、感应器、前置镜头,正面下方则是魅族MX系列经典的圆形HOME键,此键是魅族MX系列象征性的标志,科技感十足。
音量键
耳机孔和开关机键
扬声器/Micro USB接口
YunOS版MX4的音量键设计在机身左侧面,开关机键和耳机孔分布在机身顶部,Micro USB接口则设计在底部,并且扬声器也从背面挪到底部,其采用第二代NXP Smart PA芯片,与上代产品相比,显著提高外放喇叭输出音质,让用户有身临其境的感觉。
YunOS金色版魅族MX4背面
另外,该机背面内置一枚2070万像素索尼IMX220 Exmor RS堆栈式传感器,与双色温闪光灯搭配,在低光照环境下,可大幅减少色彩失真、肤色惨白、油光和红眼等尴尬效果。而背面底部印有的“MEIZU”标识,使其更加光彩照人。
系统UI体验
YunOS版MX4保留了Flyme的整体风格,并在安全、生活服务、系统优化三方面进行了改进。除能有效防止病毒入侵外,其多达31种衣食住行服务,极大方便用户出行,而系统的优化则使其续航有所提升,下面我们就来体验一下YunOS版的系统UI。
安全中心
安全中心内部拥有常用和高级两大选项,在常用功能里,可对该机进行内存优化和垃圾清理,以此提升运行速度,骚扰拦截和流量统计,能对陌生电话进 行有效拦截,并可随时关注当月流量使用情况,非常实用。而在高级选项里,则拥有隐私空间、病毒云查杀、权限管理等功能,可有效保护用户数据安全。
卡片式生活服务
卡片式生活服务
采用YunOS版的MX4亮点就是内置卡片式生活服务,其将生活中的各种场景通过云端串联起来,用户无需下载APP,便可直接使用购票、充值、导航等常用功能(需网络支持)。
搜索栏
如果上述卡片式生活服务让你眼花缭乱,还可通过搜索栏来快速定位,并且此搜索栏支持语音输入,可满足不同用户的搜索需求,人性化十足。
内置浏览器
内置浏览器
此外,该机内置浏览器包含军事、体育、科技、财经等数十大栏目,用户可通过轻应用来添加自己喜欢的程序