来源:新浪手机
时间:2014-10-31
新浪手机讯 10月27日上午消息,近日据外媒报道,三星新机Galaxy S5 Active即将登陆欧洲市场,在欧洲的售价将为629欧元,约合人民币4885元。
据悉,外媒在三星欧洲官网发现一份发售国家名单,三星Galaxy S5 Active将在包括英国、意大利、荷兰等15个国家上市。
配置方面,欧版Galaxy S5 Active与美版在外观上没有任何区别,只是机身上的运营商标志有所不同,型号变为SM-G870F,硬件配置上它应该也没有任何改变。
5.1英寸的Super AMOLED显示屏,分辨率为1080x1920,搭载2.5GHz主频的高通骁龙801四核处理器,2GB RAM搭配16GB的机身存储,前摄像头为200万像素,后摄像头为1600万像素,并且使用三星自家的ISOCELL传感器,内置2800mAh的电池,预安装Android 4.2.2系统。Galaxy S5 Active具有IP67级别的防水认证,有迷彩绿和钛灰色两种颜色。(基德)
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。