处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

曼胡默尔推出热管理解决方案 有效降耗减排

曼胡默尔推出热管理解决方案 有效降耗减排
来源:eefocus 时间:2014-10-30

二氧化碳排放和不断提升的燃油经济性,促使汽车制造商持续推动商用车发动机的优化。为满足客户对低油耗的需求,近期,曼胡默尔推出新技术,通过智能化热管理解决方案,可节省3%至5%的油耗。

交通运输业分文必争。油耗是卡车运行过程中极为重要的一环,运货人节省的每一滴燃油都会影响到其盈利。热管理解决方案可通过降低发动机内部的摩擦损失,减少燃油消耗。

由于机油本身具有黏性,发动机的每次运行都会受到阻力。当平均油温从90℃增加到100℃至150℃之间时,黏性会明显减小,发动机运行也更顺畅,并能因此节省3%至5%的燃料。这同样有利于冷启动:在油耗较高的启动阶段,发动机会更快到达工作温度,从而节省燃油。

曼胡默尔研发的热管理系统和阀门可通过智能转换策略,将油温控制在规定范围。其转换策略可以使商用车每公里减少2g至3g的二氧化碳排放。因此,曼胡默尔的热管理技术可让车辆符合EURO VI排放标准。

曼胡默尔在用于油路控制的机油模块中使用恒温器控制切换阀,内含非常精确的切换点。这是因为油温在105℃时,发动机的油污含量要比90℃时的油污含量高得多。曼胡默尔使用蜡膨胀原理以实现转换温度范围的精确性,并确保当达到相应温度时,散热器会立刻激活。气门升程也非常大,因而可以达到很大的截面含气率,确保实现低压损耗。

曼胡默尔研发的两级恒温器具有更多功能,由两个串联的蜡驱动器组成。一个驱动器用于加热低温机油,另一个驱动器可防止油温超过临界温度。所有系统都有安全功能,确保出故障时机器仍能可靠运转。曼胡默尔深入洞察热管理的未来发展方向,认为未来的热管理系统将配有电子控制的更精确的切换阀,该产品目前已用于一款乘用车。

曼胡默尔的热管理系统在一款专用发动机的应用中实现了搭配,彰显了曼胡默尔的专业技术优势。曼胡默尔的核心竞争力还体现在可将独立部件集成在可靠、经济的系统中,以满足需求:完美过滤、实现热管理并运行超过150万公里。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次