来源:集微网
时间:2014-10-29
物联网2.0时代已经来临,万物互联不再是梦想。物联网将成为继计算机、互联网之后的第三次信息产业的浪潮,也已经在业内成为了共识。而解放人们双手的可穿戴设备又是物联网的重要组成部分,也是近年来除了智能手机以外的热点。市场研究公司Juniper Research预测,今年智能可穿戴产品市场将达8亿美元,而明年会达到15亿美元,预计2017年智能可穿戴设备年销量将从目前的1500万件增至7000万件。而Gartner的预计更为乐观,他们认为2016年这一市场规模就将达到100亿美元。
针对可穿戴设备市场,北京君正自2013年推出了JZ4775芯片,得到了业界的普遍认可,市场反应良好。短短一年多时间,君正JZ4775已经成为目前众多可穿戴设备产品中被采用多的芯片,已知采用君正芯的产品有: 锐动x1、土曼二代、果壳智能圆表、inwatch X、CLOUD-I智能眼镜、Speedup、 电视表哥、智器智能手表、Tick Watch、台湾盖德科技、数源科技……
为更好地进行市场拓展,使开发者更容易地基于公司的平台进行产品开发,公司进行了超低功耗超小尺寸智能互联设备Newton平台的研发,该平台集计算、互联、传感器于一体,可应用于物联网、智能可穿戴设备、健康医疗、智能家电、生物识别、工业控制等各个行业和各种产品中,平台于2014年季度对外发布。Newton平台推出以来,备受各公司、科研机构、学校等机构的青睐,销售火爆。
2014年,北京君正面向物联网和可穿戴设备领域,规划了一系列解决方案Mirage M系列芯片——M200和Newton2开发平台。在上周举行的第十五届中国西部博览会上,北京君正作为SEMI中国智能可穿戴器件委员会成员企业,参展了“SEMI中国-智能可穿戴展区”。此次展会上,M200和Newton2平台首次亮相。
据悉,M200针对智能手表和智能眼镜等市场特殊设计的一款高端定制芯片,采用40nm的生产制程,获得更低的运行功耗。该芯片将采用32位MIPS大小核(双核)设计,支持高效能和低功耗,支持3D图形加速,720p摄像压缩以及语音唤醒功能,支持MIPI图像显示和采集接口,同时具有ISP图像处理功能,在存储器接口上支持LPDDR2。集众多功能与一体的M200还拥有令人惊奇的娇小身材,它的BGA封装尺寸只有7.7*8.9*0.76mm,芯片厚度只有0.76mm,适合任何智能穿戴设备的使用。
Newton2平台是Newton平台的升级版本,该平台采用君正M200新一代低功耗高性能应用处理器,在一块只有1元硬币卡大小的板子上集成了CPU、Flash、LPDDR、WIFI、Bluetooth、FM、NFC、PMU、9轴MEMS传感器、压力传感器、温湿度传感器、心电传感器等所有器件。
此外,北京君正还携多新款智能手表产品一同展出。君正展台从天起,就引起了众人的关注,大家对终端产品都显示出了浓厚的兴趣,其间不断有人问询,展出产品是否有货?西博会上,君正展台已经成为了各大厂商好的宣传平台了,由此可见,消费者对可穿戴设备的关注度远比我们想象的要高的多。
想象一下,如果你的手表只用了2-3小时就没电了,是何等的令人抓狂?真正让可穿戴设备普及来开的关键不外乎三点:传输、电池、功耗。而北京君正所做的就是要将其低功耗的优势发挥到极致,让大家远离一天一充电的尴尬境地。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。