来源:驱动之家
时间:2014-10-29
除了Mali-T800系列新一代移动GPU,作为整个图形生态升级的一部分,ARM今天还同步推出了新的视频编解码器Mali-V550、显示控制器Mali-DP550。
Mali-V550是全球款单芯片单核心即可同时支持H.265 HEVC格式视频编码、解码的方案(上代V500是单芯片H.264编解码),单核心可以支持1080p/60fps,如果堆叠八个核心(不能再多了)则可支持4K/120fps。
它和Mali-T800系列一样也增加了10-bit YUV输入输出,可以说为4K超高清做好了充足的准备。
H.263、MPEG-4、VC-1、VP8、Real、JPEG这些格式也都是继续支持的,而且可以同步对多个视频流进行编码解码。
新技术方面引入了“Motion Search Elimination”,可在视频编码器中大幅减少动作搜索,从而降低视频延迟和功耗。它借鉴了Mali-T700系列加入的智能免重写(Transaction Elimination),可以识别并跳过视频中未改变的区块,减少重复编码。
ARM Mali-DP系列既是显示控制器,也可以作为一个简单的GPU,使用固定硬件处理一些基本任务,能够减轻GPU压力并节约功耗。
具体到Mali-DP550,也可以处理4K视频了,还能应付一些复杂的合成任务,多达7层,而上代DP500只能处理非4K,多也仅仅3层。
手机和平板上4K似乎没啥必要,但别忘了数字电视也是ARM Mali的主战场之一。
DP550也有T800、V550的10-bit YUV、Motion Search Elimination技术,还增加了一个协处理器接口,可以直接连接第三方处理器模块,但没有公布细节。
Mali-V550、Mali-DP550也已开放授权。想看到实际产品?快明年底。