来源:新浪手机
时间:2014-09-06
其中,摩托罗拉移动将新一代智能手机同样命名为Moto X和Moto G,只是用新Moto X来区别代产品,而不是此前媒体透露的Moto X 2或者X+1。摩托罗拉在Moto X上主打人性化体验和个性化定制,而Moto G则是继续以高性价比来赢得市场。
Moto X语音操作
Moto X的主要参数包括:搭载Android 4.4操作系统;5.2英寸AMOLED高清1080P显示屏,像素密度为423ppi,采用第三代金刚玻璃;高通骁龙801四核芯片,主频为2.5GHz,2GB RAM,16GB或32GB存储;1300万像素的2.25光圈主摄像头,前摄像头为200万像素。电池容量为2300毫安时。
这款手机将于本月底上市销售,AT&T合约机售价为99美元,裸机售价499美元(约合人民币3100元),比代Moto X上市时候的550美元有所下调。随后将在墨西哥、英国、法国、德国等国家陆续上市,但没有提到中国市场。但和代Moto X一样,中国消费者可以继续通过海淘等渠道购买无锁裸机。
新Moto X的边框采用了铝合金材质,主要设计延续了代Moto X的圆润风格,背部呈现弧形,拥有良好的握持感。由于屏幕从4.7英寸扩大到5.2英寸,新一代Moto X的三围尺寸也有所扩大(高度从129毫米扩大到140.8毫米,宽度从65.3毫米扩大到72.4毫米),重量从139克增加到144克。
摩托罗拉移动高管强调,他们并不希望和其他厂商一样比拼堆砌硬件参数,而希望更为强调手机的智能化服务。和代Moto X一样,新一代Moto X的卖点依然是人性化服务和个性化外形定制。新一代Moto X提供了30多种背壳选择,除了此前有的各种颜色之外,还包括四种皮革与四种竹木材质(需加价25美元)。
新一代Moto X使用了4个麦克风,可以区别环境噪音与用户声音,既可以保证高质量通话,也更利于接受机主的语音指令。同时,Moto X还搭载了5个传感器,可以感应到机主的手部动作,预先在屏幕上显示各种未读信息,摩托罗拉移动将其称之为主动显示(Active Display)功能。在有来电时,用户只需在屏幕上挥手就可以静音。
与代Moto X相比,第二代进一步升级了语音操控功能(Moto Voice和Touchless Control)。用户不仅可以用语音进行搜索,还可以直接下令要求手机发送短信、拨打电话、发布Facebook信息、打开各种第三方应用、拍摄照片等等。在这些过程中,用户完全无需接触手机,而且用户还可以为自己的Moto X取名,人机交互感觉就像是在和自己的贴身助手进行对话。遗憾的是,目前Moto Voice还不支持中文。
Moto G高性价比
去年11月发布的Moto G的亮点就是高性价比,时尚设计的四核手机售价仅有179美元。由于Moto X销售并不理想,Moto G成为了摩托罗拉为倚重的产品,在印度、巴西、英国等市场的销售尤其强劲。用摩托高管的话说,这是摩托近几年来销量为出色的智能手机。
此次摩托也发布了新一代Moto G,价格依旧是179美元(约合人民币1100元),秋季晚些时候上市,中国市场是否上市未知。屏幕从4.5英寸扩大到了5英寸,机身重量149克,但分辨率依旧是720P。主摄像头800万像素,前摄像头200万像素。电池为2070毫安时。
芯片采用的是高通骁龙MSM四核8226芯片,主频为1.2GHz,1GB RAM,分为8GB和16GB两个存储,但加入了支持32GB的MicroSD卡拓展。此外,新Moto G还拥有双卡双待版本。
摩托罗拉智能手机几乎是基于原生Android系统打造的,只是加入了摩托独有的一些功能和应用。据摩托高管表示,正因为如此,摩托智能手机可以在谷歌发布新版系统Android L之后几天内就升级系统,而不需要像其他厂商那样等待数周甚至数月时间。 新Moto G分为黑白两个前面板颜色,依旧支持更换多彩背壳,包括8种颜色的背壳和7种彩色原厂机套。这款手机的另一个亮点是配置了上下两个扬声器,可以更大音量地播放音乐。据摩托罗拉高管介绍,这是为了更好的适应新兴市场的用户需求。
此次芝加哥发布会原本在北京时间9月5日凌晨开始,但因为摩托罗拉移动考虑到印度发布会的保密需要,要求全球媒体必须在北京时间5日下午2时才能报道所有发布的新产品。
今年1月底,联想宣布斥资29亿美元收购谷歌旗下的摩托罗拉移动。其中包括3500名员工,2000项专利,品牌和商标,和全球50多家运营商的合作关系。目前交易尚未完成。