处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

提升设计水平迎接中国FPD产业的春天

提升设计水平迎接中国FPD产业的春天
来源:eefocus 时间:2014-10-24

南京2014-10-22众所周知,TFT技术在光电显示产业中处于核心地位,以TFT技术为基础的光电显示产业是当今信息社会的支柱产业之一。过去十年里,中国FPD产业蓬勃发展。超过20个新的生产线已建成或列入规划中,这其中包括LTPS和OLED生产线。2013年中国FPD产值达到1000亿人民币,较上年增幅高达44.6%。2013年中国FPD产业市场份额达到全球的11.4%,平板产能达到20.88百万平方米,销售量达到20.85百万平方米,相对于2012年增加了27%。京东方,华星光电等中国平板企业脱颖而出,成为世界级的公司。在未来,中国将成为全球FPD产业的之一。

第6届国际薄膜晶体管计算机辅助设计会议(CAD-TFT 2014)及2014薄膜晶体管技术与应用研讨会,于10月16日在南京钟山宾馆(江苏省会议中心)隆重开幕。大会迎来200余位国内外顶级技术专家,共同探讨TFT相关技术前沿,大会主题涵盖了TFT技术、基础理论、建模以及电路设计与系统应用等方面。华大九天作为国内EDA领域代表企业受邀参加本次大会,华大九天总经理刘伟平为在场专家学者带来题目为“提升设计水平,迎接中国FPD产业的春天”的精彩演讲。行业的快速发展为FPD设计工具提供了更加广阔的市场,同时也在技术上提出了更高的要求。在过去,FPD的设计多是基于手工计算,少数应用于FPD设计的点工具也是从IC​​ EDA工具借鉴而来,没有针对FPD设计的特点进行深入的定制开发。其缺点是显而易见的。没有全流程工具,FPD设计周期很长。更糟的是,需要更多次数的试产,带来设计过程成本高,试产成品率低等一系列问题。采用全流程设计工具,FPD设计人员可以有效提高其设计效率,设计结果也可以进一步优化,从而应对窄边框,低功耗和更高分辨率等新需求给设计带来的挑战。

作为中国EDA产业的者,华大九天及时推出了FPD产业专用设计系统,在京东方、华星光电和其他中国顶尖的FPD企业成功应用。面对新材料、新器件模拟、高清晰显示屏、窄边框、低功耗等新需求带来的挑战,华大九天除了重视前沿技术开发外,还与多所高校院所合作,推出引领未来设计趋势的新的解决方案。未来FPD产业的中心将在中国,我国急需建立一个世界级的FPD设计研究中心,以帮助中国FPD企业和EDA公司站在行业发展的前沿,共同迎接中国FPD产业的春天!

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次