处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Qualcomm发布802.11ac 2.0解决方案

Qualcomm发布802.11ac 2.0解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-10-23

    Qualcomm推动802.11ac 2.0生态系统为家庭网络、移动终端和消费类电子产品提供更快Wi-Fi 连接 。

     2014年 10月 21日,阿姆斯特丹 — — Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) 今日宣布其子公司Qualcomm创锐讯推出集成多用户多输入/多输出 (MU-MIMO) 技术,且基于802.11ac 2.0端到端生态系统的解决方案,为消费者和家庭带来高性能Wi-Fi®连接。此外,AVM等家庭网络厂商正在推出的产品也搭载了集成Qualcomm® MU | EFX MU-MIMO技术的Qualcomm® VIVE™ 802.11ac芯片。该项技术由Qualcomm创锐讯在今年稍早时间推出,旨在大幅提高家庭、商业和公共网络中日益增多联网终端的Wi-Fi性能。移动终端厂商也在积极推进旗下智能手机和平板电脑利用这些先进功能,以实现相比传统11ac Wi-Fi速度达3倍的连接。为了进一步扩展旗下11ac 2.0芯片组的产品组合能力,Qualcomm 创锐讯还发布了QCA9377芯片,将MU | EFX的性能优势延伸至正连接在日益拥挤Wi-Fi网络上的笔记本、电视、相机和其他消费类电子产品。这款单流11ac + Bluetooth 4.1的组合芯片旨在用更低的功耗提供的性能。

     Qualcomm VIVE是针对网络设备、消费类电子产品、移动和计算终端的802.11ac 2.0解决方案。随着更多的终端通过Wi-Fi连接,集成MU | EFX技术的Qualcomm VIVE能够首次实现多任务操作——支持更多同时运行的设备更好地利用无线容量,而这些容量在原先的Wi-Fi中会因为一次只能服务一个设备而未被利用。因此,相比其他当前的802.11ac解决方案,Qualcomm MU | EFX技术能提供达3倍的Wi-Fi连接速率,使消费者获得体验。

     AVM还将推出FRITZ! Box路由器,展示了Qualcomm创锐讯在该领域的地位。该款全新产品基于Qualcomm IPQ 和采用MU-MIMO技术的四流802.11ac产品,面向零售和运营商市场。

     AVM产品和技术执行副总裁兼董事会成员Peter Faxel表示:“我们将在阿姆斯特丹的全球宽带论坛(Broadband World Forum)上使用FRITZ! Box和Qualcomm创锐讯的MU-MIMO芯片组进行首次OTA现场演示。而即将面世的Wave 2标准将提供更高的数据吞吐量,并且是面向手机和平板电脑的好的无线局域网之一。”

     全新的QCA9377芯片为便携式电脑、笔记本电脑、联网电视、媒体适配器、音频、游戏系统等设备提供高速的Wi-Fi连接性能和丰富的多媒体体验。该款芯片还针对能效进行优化,这对于提高个人终端的续航时间尤为重要。该款芯片的软件栈采用开源方式,提供一流的质量、稳定性和性能,而其面向未来的架构设计则有助于无缝演进。作为Qualcomm全线802.11ac 2.0解决方案承诺的一部分,Qualcomm创锐讯凭借MU-MIMO技术,允许移动用户通过使用基于QCA6174和WCN3680芯片的802.11ac产品为日后的智能手机和平板电脑增添Qualcomm® MU | EFX软件,帮助移动设备用户更进一步感受11ac 2.0的特性。

     Qualcomm Technologies, Inc.执行副总裁兼Qualcomm CDMA Technologies联席总裁克里斯蒂安诺•阿蒙表示:“消费者不断寻求更快、更高效的Wi-Fi体验。Qualcomm和AVM等公司正致力于提供可靠的高性能连接,以确保消费者能够轻松享受4K视频、游戏和其他时延敏感型活动。Qualcomm通过能涵盖从接入点至客户终端的MU-MIMO解决方案生态系统,加速Wi-Fi的性能优化,以满足当今消费者的需求,从而保持其在Wi-Fi 领域的优势。”

产品供应
     10月21至23日,Qualcomm 将在阿姆斯特丹举行的全球宽带论坛上演示业内首个基于Qualcomm MU | EFX 802.11ac 2.0联网和客户端芯片组的无线端对端MU-MIMO技术。目前,QCA9377芯片正在出样,将于今年晚些时候量产。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次