处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可穿戴医疗设计挑战与发展瓶颈

可穿戴医疗设计挑战与发展瓶颈
来源:电子发烧友网 时间:2014-10-23
    据报道,预计到2017年,中国可穿戴医疗设备的市场销售规模将近50亿元人民币。面对潜力如此巨大的领域,三星、SONY、苹果、华为、中兴等国内外半导体巨头均已涉足可穿戴医疗设备,一时间各类可穿戴医疗产品充斥市场,但市场却迟迟没有迎来爆点。

  安森美半导体医疗及无线类高级市场工程师席金苗表示,目前国内医疗体系面临着医生资源短缺,分配不均,政府医疗投入不够等挑战。而得益于半导体及互联网技术的发展,一些小型便携式医疗诊断设备已经可以实现人体体征参数的测量与监控,并通过网络将数据发送给远端医疗诊断人员进行分析,然后反馈给患者,有效实现远程医疗,未来可穿戴医疗的美好蓝图已初显轮廓。

  但目前可穿戴医疗市场仍处于发展初期,不论是产品的精度、尺寸、功耗都无法满足用户的需求。且由于可穿戴产品门槛低,大小厂商一窝蜂涌入,导致用户叫好不叫座,市场爆发之日迟迟未现,可穿戴产品还需经历几番更迭来完善相关服务及构建产业链。

  席金苗表示,如何控制设备功耗,延长电池使用时间,如何实现高集成专用模拟前端及专用控制系统,将产品小型化,如何保证监控数据的有效性与共享,将成为可穿戴医疗设备不得不面对的主要挑战。

  另一方面,对于可穿戴产品来说,核心的部分主要集中在SoC上,而市场上大多数可穿戴产品用的是手机芯片,手机芯片用在体积更小的穿戴式产品中,无法有效地降低功耗,而功耗降不了,用户体验就更如从谈起。所以,对于可穿戴产品来说,产品性能与行业应用和SoC高集成度密不可分。

  作为医疗设备市场的半导体供应商,安森美提供从用于助听器的复杂系统级芯片(SoC),到用于植体设备、数字成像及医疗诊断设备的专用集成电路(ASIC)和专用标准产品(ASSP)等宽广范围的产品,其成功的应用案例包括除颤器、心脏起搏器、助听器、病人监控心电图仪(ECG)等。席金苗特别介绍到安森美半导体的RHYTHM R3110混合电路,它是一款应用于助听器的预验配的数字信号处理器(DSP)系统。这款芯片无须软件配置,是一种简单、高性价比的方案,同时还提供了高端助听器中需要的性能,包括自使用噪声抑制及自适应反馈消除,并且采用高集成度封装工艺,尺寸仅为5.08 X 3.1 X 1.0 mm。

  可穿戴领域仍属于发展期,众多厂商都在试水,尽管前途是一片光明,但目前来讲用户很难挖到自身的需求,市场少有佳品。同时,技术壁垒依然存在,怎样结合行业应用及中国当下的医疗环境,推出具有针对性的高集成度解决方案,成为想在国内医疗市场分一杯羹的半导体厂商首先应该考虑的问题。虽说有很长一段路要走,但无论怎样,我们都应对可穿戴医疗给予希望。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次