处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

SmarDTV 采用ST芯片设计NAGRA QuickStart 解决方案机顶盒

SmarDTV 采用ST芯片设计NAGRA QuickStart 解决方案机顶盒
来源:EEWORLD 时间:2014-10-23

    中国,2014年10月22日 ——横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、的机顶盒系统芯片供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,Kudelski 集团子公司、全球付费电视市场的设备厂商 SmarDTV,采用意法半导体系统芯片研制 NAGRA 预集成 QuickStart 方案所用机顶盒。

    SmarDTV 公司选用意法半导体的解码器设计 SmarBOX 系列产品。SmarBOX 系列产品将受益于意法半导体解码器的高性能、高能效,以及对的NAGRA技术,例如OpenTV5 connectware 和 NOC3 硬件信任根 (root-of-trust) 的支持,实现新的 NAGRA anyCAST 安全服务平台:

SmarBOX OTT (Over-The-Top) 平台,基于STiH207系列;
SmarBOX 双模卫星平台,基于 STiH237系列;
SmarBOX 媒体服务器平台,基于 STiH310/Cannes 和 STiH410/Monaco系列。

    SmarDTV 公司工程部副总裁 Cedric Hardouin 表示:“与同类产品相比,意法半导体的系统芯片 (system-on-chip) 架构的性能优势更明显,全系产品内置支持 OpenTV 5 HTML5 connectware 解决方案和 MediaLive Multiscreen 服务,以及的 NAGRA NOCS3条件接收系统 (CAS, Conditional Access System) 技术,这是我们选用意法半导体解码器解决方案的重要原因。意法半导体的解码器芯片组全系支持 OpenTV 5 ,这不仅有助于项目准时完成,还能保证以较低的成本快速交付未来项目。”

    NAGRA QuickStart 解决方案基于的 NAGRA 技术,包括 NAGRA anyCAST 内容安全、 OpenTV 5 HTML5 connectware, Gravity Edge User Experience,以及 NAGRA MediaLive 和云端服务平台。通过该合作项目,SmarDTV 可使用意法半导体软硬件全系兼容的机顶盒系统芯片,针对不同细分市场的需求研制多款产品,研发周期短,经济效益好。

    意法半导体统一平台产品部机顶盒及网关事业部总监 Hervé Mathieu 表示:“SmarDTV 选择我们的系统芯片 (SoCs) 开发 NAGRA QuickStart 解决方案体,现了意法半导体机顶盒解决方案的技术优势和商业优势。我们的经营理念是为设备厂商研制具有价格竞争力的高性能机顶盒提供适合的系统芯片,满足从基本的功能型机顶盒,到媒体网关和的 HEVC 网络机顶盒的所有市场需求。我们期待继续与 SmarDTV 密切合作,支持他们为付费电视客户服务。”

编者注:

    STiH207 解码器基于久经市场考验的 ST40 处理器,能够支持 H.264 广播服务,包括高品质的直播频道以及视频点播 (VOD, Video On Demand) 和互联网电视服务。STiH207 与 STiH237 (内置 DVB-S2 卫星电视解调器) 的软件和引脚相互兼容。

    STiH301 (Liege2) 系列集成一颗 4000 DMIPS 的 ARM® Cortex®-A9处理器和性能强大的图形处理器,提高了入门级和中档广播机顶盒和互联网协议 (IP, Internet Protocol) 客户机的市场标准。该系列产品还新增一个功能型全高清 HEVC 互联网机顶盒解码器。

    Cannes 系列客户端机顶盒系统芯片 (STiH310/STiH312) 基于 ARM 多核处理器,提供优异的计算性能、出色的 2D/3D 图形性能、集成预处理功能的硬件视频编码器,以及 Faroudja® 增强视频处理功能。

    STiH310 和 STiH312 支持各种视频标准 (包括H.264和HEVC) ,可实现新一代成本优化的机顶盒,让运营商通过低带宽提供高清服务,包括同类产品中针对高清高效视频编码器 (HEVC, High Efficiency Video Coding) HD 和超高清 (UHD, Ultra High Definition) 内容出色的播放解决方案。

    Monaco 系列 (STiH410/STiH412) 为家庭网关等服务器型应用提供一个经济且全面的解决方案,意法半导体的 Faroudja Transcode Engine 转码引擎能够提供同级好的转码功能,可通过消费电子、手持等设备为用户提供多屏体验。 

    意法半导体于2014年10月21-23日在杭州梅苑宾馆举行ICTC(国际传输与覆盖研讨会)专场技术展示会(杭州梅苑宾馆9层总统套房),欢迎莅临参观。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21998次
2 1N4001 0.19MB 17865次
3 DAC1220E 0.95MB 15862次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15821次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14002次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11678次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9276次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9063次
9 DS1337U+ 0.28MB 9061次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8979次