处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

elmos推出车载USB充电器解决方案

elmos推出车载USB充电器解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-10-23

    德国多特蒙德,艾尔默斯公司(elmos)日前宣布推出一款高可靠性、具备多功能保护、宽电压输入范围、高达2kV ESD保护的车载USB充电器解决方案-E522.41。该芯片符合USB2.0规范和AEC-Q100标准,是一款集成了降压型开关电源和USB数据保护功能的汽车级芯片。支持所有符合BC1.2(电池充电规范修订1.2)的下行负载充电,同时也支持目前大多数已知的USB充电器规范。除此之外,芯片还为用户预留了更多个性化的配置端口网络,给客户带来更多个性化的选择。考虑到实际应用过程中的线路损耗,在芯片外部设计了一个电流取样电阻,该电阻可以对充电电流进行实时采样,从而实现对线路损耗的补偿功能。

    芯片设计有I2C接口,通过这个接口,E522.41可以和外部单片机实现通信功能。同时,也正是有了这个端口,单片机可以对E522.41的系统工作状态以及故障诊断功能进行实时管理。特别是通过I2C,单片机可以识别USB充电器的输出电流和电压的瞬时值,从而对充电器的工作状态进行实时调节。通过芯片引脚ADR,可配置三个不通的I2C系统地址。除了单片机可以配置E522.41的工作状态以外,在一些低成本的应用方案中,可以完全去掉单片机部分,把E522.41配置成单机工作模式。

    E522.41自带的高效降压型开关电源(Switched Mode Power Supply,SMPS) 可对外提供5V±3% ,可达2.5A的充电电流。它的输入电压范围从6V~32V,并且瞬时可以承受42V的过电压冲击。开关电源有四种不通的开关频率可选,分别是250kHz, 500kHz, 1MHz 以及2MHz。在主-从模式下,这些开关频率还可以通过锁相环和外部设备实现±25%频率同步。另外,可以激活芯片的轻载诊断以及展频功能来显著提高EMC性能。

    值得一提的是,芯片在开发之初就瞄准了汽车电子应用领域对产品的高可靠性要求。相比同类的其他产品,以下这些优点尤为突出,如ISO7637规定的输入端脉冲干扰,USB充电器输出对地短路和对电源短路的保护,以及数据线的短路保护。对充电器的输出电源实现过压、欠压的保护,实时监测内部电压基准以及温度信息实现过热保护。E522.41内部所有的故障和保护信息一方面可以通过I2C接口传到外部单片机。同时,当发生芯片内部错误的时候,芯片的INTB引脚的也被拉低,作为中断输出,提供给到外部的单片机进行后续处理。

    E522.41目前采用QFN20L5的封装方式,已经通过汽车AEC-Q-100 的认证,使用的环境温度范围从-40℃ ~105℃

主要特性:
输入电压范围6V~32V(瞬时42V);
可选开关频率:250kHz, 500kHz, 1MHz或2MHz,占空比100%,和外部设备可实现同步;
USB充电器固定5V±3%输出电压,七档可选线路补偿功能;
可编程输出电流范围:0.5/1A/1.5A/2.5A ,以及可选的输出限流模式和调节模式;
I2C接口可配置不同工作模式以及故障诊断功能;
兼容USB2.0高速接口,并提供数据端口保护功能;
外部单片机唤醒USB功能;
可配置成SDP或BC1.2 CDP下行负载充电模式、DCP以及用户定义的USB充电器模式;
数据线和充电器电源线对地和对电源保护,过压/欠压、以及过热保护。







典型应用:

典型应用1: 外部单片机对E522.41进行配置和诊断

典型应用2: E522.41单机工作模式

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次