处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大世平集团推出基于 NXP、Toshiba的直流无刷电机驱动微处理器解决方案

大联大世平集团推出基于 NXP、Toshiba的直流无刷电机驱动微处理器解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-10-22

   2014年10月21日,致力于亚太地区市场的电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下世平推出基于NXP LPC1500 和Toshiba TMPM375的直流无刷电机驱动微处理器解决方案。

   节能减排的议题在全球各国不断受到重视,美国 EPRI指出,全球电机所耗费的金额一年高达 950 亿美金,占所有电力 51%。无论是工业、家庭还是商业用电,电机消耗的能源都占有很高比例。如果改善电机系统的输出、输入功率比,就可以提高用电效率。而无刷直流电机具有高效节能、控制特性好、可靠性高、寿命长、噪音低等优点,正在越来越多的家电领域取代交流电机。与传统的交流电机相比,直流电机的效率有大幅度提升,尤其在低转速区也能进行高效率运转,提高了系统能效比。

   针对节能减排全球化趋势,大联大世平推出NXP、Toshiba 微处理器直流无刷电机控制方案,旨在提供更加快速、简便、高精度和高灵活度的电机控制方案。

图示1-直流电机与交流电机对比图


图示2-大联大世平集团无刷电机驱动方案框图


大联大世平集团推出以直流无刷电机驱动微处理器解决方案如下:


基于 NXP LPC1500 直流无刷电机驱动微处理器解决方案

图示3- NXP LPC1500直流无刷电机驱动方案框图

方案特点
可实现有传感器和无传感器电机组合的高度精确控制,可同时控制两台电机;
两个12位、12通道、2 MSPS 的ADC,具有500 ns ADC转换时间,具有片上正交编码器接口(QEI);
高级模拟子系统和高精度时序,非常适合PID控制回路;
四个SCTimer/PWM模块,提供多达28个PWM通道平均PWM分辨率小于1ns;
四个快速比较器,具有68 ns的传播延迟,支持快速响应过流/过压监控和保护;
互连SCTimer/PWM、ADC和比较器,由SCTimer/PWM触发的ADC;
72 MHz ARM Cortex-M3处理器;
连接性:CAN模块实现了工业连接性而USB则简化了现场升级;
免费的FOC和BLDC电机控制固件;
基于GUI的校准/调整工具;


图示4- NXP LPC1500直流无刷电机驱动方案照片


基于 Toshiba TMPM375 直流无刷电机驱动微处理器解决方案



图示5- Toshiba TMPM375直流无刷电机驱动方案框图


方案特点
TMPM375FSDMG是世界小型的矢量控制微控制器;
PMD(电机控制定时器): 1通道;
矢量引擎:1通道;
编码器输入:1个通道;
运算放大器:1个通道;
内部振荡器(I-OSC);
输入/输出端口:21个引脚;
16位定时器:4个通道;
SIO/UART:2个通道;
I2C/SIO:1个通道;
12位AD转换器:4通道(2µs转换时间(ADC转换时钟=@40MHz));
上电复位电路(POR);
电压检测(VLTD);
振荡频率检测器(OFD);

图示6- Toshiba TMPM375直流无刷电机驱动方案照片


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22207次
2 1N4001 0.19MB 18120次
3 DAC1220E 0.95MB 16445次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15988次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14178次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11852次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9423次
8 DS1337U+ 0.28MB 9205次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9199次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9115次