处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Silicon Labs传感器助力物联网系统设计

Silicon Labs传感器助力物联网系统设计
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-09-05
  • OFweek 电子工程 网讯:IIC-China展会上展示的新型环境和生物特征识别开发套件为物联网和可穿戴应用带来“点击即运行”的简便性。

    高性能模拟与混合信号IC领导厂商SiliconLabs(芯科实验室有限公司,NASDAQ:SLAB)宣布针对覆盖广泛的物联网(IoT)产品推出两款经济实惠、易于使用的开发套件,以便帮助开发人员加速环境和生物特征识别感应应用的设计。这些开发套件的目标应用包括家庭安防系统、智能恒温器、烟雾探测器、气象站、智能手表、健身带、心率耳机和其他可穿戴产品。SiliconLabs公司本周在深圳IIC-China展会的物联网/可穿戴展区(4号馆),将展示的环境和生物感应开发套件。

    SiliconLabs的SLSTK3201A环境感应开发套件极大简化了开发具有感应相对湿度、温度、紫外线、环境光、接近和手势识别能力的物联网产品开发过程。开发套件包括EFM32?ZeroGecko 微控制器( MCU )入门套件和传感器扩展板。此外,该开发套件还具有可跟踪相对湿度、温度和紫外线指数的手势控制的气象台应用程序。完整的源代码可以从Silicon Labs的Simplicity Studio? 开发平台中免费获得,大大缩短了应用产品的开发时间。

    SiliconLabs的新型生物特征检测开发平台可以更容易的测量心率和血氧水平(Sp02),也包括紫外线指数、相对湿度和温度。该平台包括配备SiliconLabsSi114x光学传感器和Si701x/2x相对湿度和温度传感器的BIOMETRIC-EXP-EVB扩展卡。传感器卡可直接插入Silicon Labs的EFM32 Wonder Gecko MCU入门套件中。Silicon Labs还提供了一个可选的可穿戴式外形的HRM-GGG-PS板,支持手腕型心率监测,并可以通过I2C微型柔性电缆连接到生物特征识别传感器卡。

    用于EFM32WonderGecko入门套件的生物特征识别感应演示固件可以从www.silabs.com/biometric-exp-evb上免费获取。其中的库模块包括带有源配置文件的心率逻辑算法,无需从头开始开发生物特征识别传感器驱动。

    环境和生物特征识别感应套件采用纽扣电池供电,由此可见,SiliconLabs为电池供电型物联网和可穿戴应用提供业内的超低功耗MCU和传感器IC产品。每一个传感器扩展卡都采用了SiliconLabs的TS3310升压型DC/DC转换器以减小能源消耗。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
    2 1N4001 0.19MB 18112次
    3 DAC1220E 0.95MB 16435次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次