处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Cadence助力创意电子在16FF+制程的ASIC设计方案

Cadence助力创意电子在16FF+制程的ASIC设计方案
来源:EEWORLD 时间:2014-10-22

    Cadence数字方案助力创意电子提升2倍的系统性能并实现1.8亿门SoC设计。

    美国加州圣何塞(2014年10月21日) -全球知名电子设计创新公司Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS) 和弹性客制化IC设计领导厂商(Flexible ASIC Leader™)创意电子(Global Unichip Corp. GUC)宣布,创意电子在台积电16纳米FinFET Plus (16FF +)制程上采用Cadence® Encounter®数字设计实现系统完成首个高速运算ASIC的设计方案(tape-out)。创意电子结合16FF+制程的性能优势,并采用Cadence数字设计解决方案可以使ASIC的操作时序提升18%、且功耗减少28%,以及系统性能提升2倍。

    创意电子运用Cadence Encounter数字设计实现方案解决了在16FF+上出现的设计挑战,包括增加的双重成像和FinFET设计规则检验(DRC)、时序和功耗变化以及处理量的要求。Encounter系统还具备以下优势:

正确的架构、完整的双重成像和涵盖平面规划、配置以及电子和物理签收的路径的FinFET流程
和Cadence的Litho物理分析仪、CMP预报器的无缝整合,组成可制造设计(design-for-Manufacturing, DFM)
采用大量并行处理的多线程GigaOpt和NanoRoute技术,有效处理增加的DRC规则和设计尺寸。
提升SoC性能和功耗的的GigaOpt先进芯片上变异(advanced on chip variation, AOCV)和线路驱动技术。


    创意电子总经理赖俊豪表示:“创意电子身为ASIC设计的先锋,我们必须能及时将非常复杂的设计提交给客户,Cadence的工具和团队在这方便给予了极大的支持。Cadence在台积电先进制程的丰富经验让我们选择与Cadence共同开发旗下设计。在完成这个16FF+产品流片之前,我们已经使用Cadence的工具流片了几次16纳米的测试芯片,都获得非常好的芯片测试结果。藉由Cadence和创意电子团队的通力合作,我们才能在3个月实现1.8亿门的产品设计方案从设计到流片的目标。

    Cadence数字和签收部门资深副总裁Anirudh Devgan表示:“Encounter数字设计实现系统能为100M+高性能、低功耗设计提供效的设计方案。Encounter方案已通过台积电16纳米FF+制程的认证,这使创意电子和Cadence其他客户在先进制程上快速实现从设计到签收更有信心。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22190次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15971次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次