来源:eefocus
时间:2014-10-21
此次战略合作帮助开发者获得Testin云测平台兼容性优化指导,同时也能取得ARM提供包括ARM Cortex CPU,ARM MaliTM GPU, ARM DS-5开发套件 和 Mali 图形调试工具在内的技术支持,帮助开发者优化应用性能。“ARM应用测试中心” 已开发了特定的CPU和GPU分析,并可提供性能强化的建议解决方案。此外,在现有的测试中心和ARM Mali开发者中心的开发人员,彼此可以相互受益,共享两个平台的资源和服务。
Testin云测CEO王军表示:“基于中国移动应用市场环境的多样性和独特性,Testin云测自成立以来,就通过每日运行于服务平台的4,000多款终端,包括手机、平板电脑、智能电视、电视盒子,与全球的30万开发者建立了紧密合作关系,目前累计测试量达6,500万次。
王军进一步指出:“我们的目标是打造好的云测试平台,与ARM的合作是这一战略实现的核心要素。通过此次合作,我们现在可以为应用开发者提供系统层更深入的分析,优化应用性能,并帮助他们在碎片化的中国移动应用市场蓬勃发展、建立信心,轻松兼容数十个芯片商和数百个终端厂商的设备。
ARM多媒体处理器事业部市场营销副总裁Dennis Laudick表示, “ARM致力于帮助开发者开发高质量的移动应用,并促成基于ARM的移动设备能具备多样化的游戏体验。Testin云测试平台允许开发者利用全套的ARM技术,优化移动游戏和应用性能,这样的服务将能帮助开发人员在像是中国一样变动快速的市场,缩短应用的开发周期,真正受益”。