来源: 中关村在线
时间:2014-10-18
提升有多大 IMX135/214/220实拍对比
在 如今的旗舰机型中,大多采用了来自索尼的传感器,从IMX135、IMX214再到如今的IMX220,就算部分机型的几代产品在像素数上没有变化,但不 得不说其拍照质量也是在稳步提升的。这些拍照方面的改进得益于其中的索尼传感器,而今天我们就来看看IMX135、IMX214与IMX220之间的成像 差异。
大部分旗舰手机都采用了索尼的图像传感器(图片引自索尼)
本 次文章中我们选取了三款不同的手机进行样张的对比,三款手机分别采用了IMX135、IMX214以及IMX220处理器。为了避免大家有先入为主的印 象,在这里我们就不透露采用IMX135与IMX214传感器的两款手机的具体型号了,当然IMX220机型我们选择了发布的索尼Z3。
IMX135/214/220简析
首先我们还是对这三款传感器进行一个简单的介 绍。2012年8月,索尼推出了IMX135堆栈式CMOS,全称为索尼Exmor RS IMX135,使用有信号处理电路的芯片替代了传统背照式 CMOS图像传感器中的支持基板,在芯片上重叠形成被罩CMOS元件的像素部分,实现了在较小的芯片尺寸上形成大量像素点的工艺。堆栈式CMOS将电路组 件放置在了感光组件的下方,因此在性能提升的同时减小了体积。
IMX135(图片引自索尼)
IMX214对比IMX135(图片引自索尼)
IMX214 则是索尼在2014年2月推出的一款堆栈式CMOS。IMX214和IMX135一样均为1/3.06英寸,有效像素也都在1313万,单个像素点大小为 1.12μm。相比IMX135,IMX214减少了微透镜与感光二极管之间的距离,因此具备更高的集光效率,也有更好的低光拍摄效果。同时IMX214 也能够支持30fps的4K视频拍摄,并将1080p是拍摄帧数从IMX135的30fps提升到了60fps。
IMX220(图片引自索尼)
IMX220 与IMX135和IMX214不同,为1/2.3英寸,同时有效像素达到了2080万。IMX220具备高灵敏度、能够实现快速捕捉图像,同时在降噪表现 上有非常明显的优势。目前IMX220在智能手机中的应用还不是很多,除了索尼Z3之外,还有此前发布的魅族MX4。当然魅族MX4的镜头与索尼自家机型 所用的G镜头有所不同,其他软件方面的优化也同样不一样,因此几遍都是IMX220,终的成像也会有差异。
IMX135/214/220微距对比
虽然我们想要对比的是IMX135、 IMX214以及IMX220之间的成像差异,但考虑到另外的软硬件调校差异,不同手机的成像表现也不能完全代表IMX135、IMX214与 IMX220的理论成像效果。不过即便如此,样张对于用户来说也还是有一定的参考意义的,所以我们也分为不同场景,将采用三款传感器的三款手机的样张进行 展示。不过在这里为了方便对比,我们还是尽量将三款手机的像素数调整到了同一水平,IMX135与IMX214机型均为1300万像素,IMX220机型 调整到了1550万像素。
IMX135微距样张
IMX214微距样张
IMX220微距样张
微 距部分可以看出三款手机的虚化效果各有不同,不过IMX214和IMX220在虚化效果上相比搭载IMX135的机型都有了更好的表现。而从色彩上来说, 三张照片拍摄自同一场景,但色彩表现各有不同。IMX135样张整体偏暗,IMX214样张亮度有所提升,但大门上的红色有些偏色。而采用IMX220的 索尼Z3在亮度与色彩上都表现的比较不错,同时被摄主体的细节表现也更到位。