• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay新款螺丝接头功率铝电容器具有超长使用寿命

来源:EEWORLD
时间:2014-10-18

分享至:

    器件采用两种大外形尺寸,在+85℃下寿命长达1万小时,纹波电流达19.76A,可用于拖动和重载应用。

    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于拖动和重载应用的新系列螺丝接头的功率铝电容器---110 PHT-ST系列。Vishay BCcomponents 110 PHT-ST系列中的器件在+85℃下的寿命长达1万小时,+85℃下的纹波电流达19.76A,采用76mm x 146mm和76mm x 220mm大外形尺寸。

    今天发布的电容器的圆柱形铝外壳与蓝色套筒和密封圆盘里的压力释放口绝缘,使用寿命长,在250V~450V电压范围内的容量高达6000 μF。Vishay还可根据客户要求提供其他容量和电压。这些器件具有-10%/+30%的严格公差,ESR低至17.6 mΩ,工作温度从-40℃到+85℃。

    110 PHT-ST系列器件是使用非固态电解液的极化铝电解电容器,适用于铁路、地铁和轻轨中的机车拖动,以及重载工业应用里的电源。电容器使用13mm的大电流M5和M6圆盘、18mm的大电流M6圆盘和1/4-28 UNF圆盘。器件符合RoHS,有标准或螺栓螺帽版本。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻