处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Maxim Integrated以超低功耗方案监测水/热流量 精度提高10倍

Maxim Integrated以超低功耗方案监测水/热流量 精度提高10倍
来源:EEWORLD 时间:2014-10-16

   Maxim Integrated完备且易于使用的流量计系统在单节电池供电时工作时间可达20年。

   中国,北京,2014年10月14日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出超声流量计参考设计MAXREFDES70#,帮助公共供暖企业将水/热流量计量的精度提高一个量级,系统在单节AA电池供电条件下,支持长达20年的工作时间。

   传统的机械流量计采用旋转轮测量水/热耗用量,但该装置由于磨损和污染极易出现偏移,从而导致计量读数不准确,由此产生反复、昂贵的现场维护成本。读数不准确不仅会导致营收下降,还会因为无法进行泄漏检测而存在每年上百万加仑洁净水资源的浪费。MAXREFDES70#超声流量计是对陈旧技术的更新换代,该固态表精度是机械表的10倍、是同类超声竞争方案的4倍。这款流量计无需多节电池即可完成精确测量,单节AA电池供电时的工作时间长达20年。流量计能够以优于1%的精度测量低至0.5L/分钟的水流,快速超声脉冲的频率可根据实际流量进行调节,甚至还可以检测到机械表无法察觉的微小泄漏。由于没有活动部件,MAXREFDES70#流量计的抗污染能力很高,不易磨损且几乎不需要维护。该流量计能够程度地延长工作时间,提供精度的数据,无需设计人员进行折中取舍。在需要严加管理自然资源使用的今天,该款完备且易于使用的流量计参考设计能够使公共事业公司及其它工业流量测量应用将高精度产品快速推向市场。

主要优势
改善低流速测量精度:时间至数字转换精度高达20ps (是机械表的10倍、同类超声竞争方案的4倍),提供前沿检测和多脉冲回波检测功能。
简化设计:免费提供原理图、布局文件和固件,可即刻投入使用或开始定制化设计;评估(EV)套件包括MAXREFDES70#电路板、换能器、USB接口以及评估软件。
低功耗:在容量为2.4Ahr的单节AA电池供电条件下,工作时间可长达20年。
高集成度:集成完备的高速时间至数字转换器(分辨率为4ps,精度高达20ps);提供与外部换能器之间进行脉冲收发的模拟前端(AFE)。

业界评价
   Smart Grid Library公司管理总监Christine Hertzog表示:“出于对气候变化、大面积干旱以及能源价格过高的忧虑,几乎每个人都在寻求保护能源、降低成本的出路。用水量的精确测量向智能管理、开启供水系统的智能基础设施建设迈出了正确的一步。”

   Maxim Integrated执行业务经理Don Folkes表示:“Maxim正在将固态表技术的优势引入流量计量领域,为确保该技术惠及全球,我们为客户提供包括硬件、固件和文档在内的完备固态参考设计,帮助客户设计更高精度的智能超声流量计,加快产品上市进程。”

价格信息
   MAXREFDES70#系统(包括电路板、两个RTD探头和管道)单价为500美元。另免费提供原理图、布局文件和固件,可即刻投入使用。

   关于其它参考设计的相关信息,请访问Maxim参考设计中心。

   electronica 2014期间,MAXREFDES70#参考设计将演示Maxim的低流速测量精度与传统机械表精度的对比。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次