来源:EEWORLD
时间:2014-10-16
是德科技公司日前宣布,旗下 E7515A UXM 无线测试仪新增了多项增强功能,包括支持 LTE-A Category 7 芯片组的数据吞吐量能力、扩展的功能测试能力、以及承载在经典的 X 系列测试平台上深入进行射频性能验证的能力。
是德科技移动宽带事业部总经理 Joe DePond 表示:“我们对基于 UXM 平台的射频和功能测试增强特性充满信心。增强特性与 UXM 已有的下行链路载波聚合、集成的衰落能力和灵活的接收机测试等特性相结合,使得 UXM 综测仪能够很好地满足 4G 手机及其他设备的测试要求。
UXM 是一款业界的无线综测仪,它采用面向未来的体系结构,并配有炫酷的触摸屏。功能高度集成的 UXM,适用于 4G 及未来的功能和射频设计验证。UXM 的主要特性:
支持载波聚合技术,在 300 Mbps/100 Mbps 上行链路上实现稳定、双向的端到端 IP 数据吞吐量
广泛的功能测试能力,包括支持 VoLTE(半持续调度、多个 DRB 和 TTI 绑定)、切换(CSFB 和 SRVCC)、连接模式下的 DRX(电池耗电分析),以及通过基于 Wireshark 的软件实现的协议记录操作
集成 X 系列测量应用软件适用于射频设计性能验证。X 系列测量应用软件提供经过业界验证的测量功能、统一的用户界面和灵活的测量控制,可对发射机问题进行故障诊断和分析
E7515A UXM 无线测试仪目前已开始批量发货。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。