处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

做设计服务,芯片厂商吃肉我喝汤?

做设计服务,芯片厂商吃肉我喝汤?
来源:eefocus 时间:2014-10-14

随着晶片设计愈趋困难,过去半导体产业兴起了一个次产业为“设计服务”,其主要任务是要协助晶片业者减少设计时间与成本,以便在适当的时间点推出产品来因应市场需求,这类业者当以台湾的智原与创意电子等公司为代表,不过这类业务并非只是台湾业者的专长,来自于美国的Synapse Design,成立于2003年,同样也是扮演设计服务的角色,所服务的客户与应用种类相当广泛且多元。

Synapse Design执行长Satish Bagalkotkar表示,Synapse Design的客户群就包含了华为、ST(意法半导体)、Broadcom(博通)、三星、AMD、TI(德州仪器)、飞思卡尔与ARM等,应用领域就涵盖了行动运算、网路、储存、多媒体、车用电子与物联网等。

左为Synapse Design营运长暨共同创办人Devesh Gautam,右为Synapse Design执行长Satish Bagalkotkar

在先进制程方面,也有为产业界所熟知的14与16奈米FinFET、ST独有的FD-SOI技术等,Satish Bagalkotkar进一步谈到,Synapse Design一直与合作伙伴保持相当密切的合作,当然这也包括了下一世代的先进技术。除此之外,Synapse Design在软体的投入也不遣余力,希望能协助客户在晶片设计上能达到化。

Satish Bagalkotkar不讳言,市场所为人熟知的处理器IP供应商都是Synapse Design的合作伙伴。但如何将不同属性的处理器IP整合在SOC(System On Chip;系统单晶片)中,并加以化,这就是一门学问了。

Satish Bagalkotkar表示,Synapse Design所提供的STEM(Synapse Design Tool Execution Manager)可以针对不同的处理器搭配组合,客户能就各方面的表现上进行审视,在满足自有的系统需求,挑选合适的组合。他也指出,即便是MCU(微控制器)业者,也可能会有SOC的设计需求,而这几年ARM所推出的64位元架构,Synapse Design也有支援,目前有不少客户正在积极投入64位元的设计。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次