处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Lantiq推出业界首款G.fast家庭网关参考设计

Lantiq推出业界首款G.fast家庭网关参考设计
来源:EEWORLD 时间:2014-10-14

    Lantiq的GRX330AnyWANTM网络处理器支持千兆网速入户。

    德国慕尼黑/纽比贝格-2014年10月-的宽带接入和家庭联网技术供应商领特公司(Lantiq)日前宣布:推出业界首款围绕G.fast标准打造的家用网关参考设计EASY330 G.fast参考线路板。EASY330采用基于Lantiq GRX330多核网络处理单元的Lantiq AnyWANTM概念设计,该处理器具有千兆位路由性能,从而为用户端设备(CPE)的设计和部署提供了的灵活性。它还包括一个嵌入式11n卸载引擎、化的802.11ac Wi-Fi吞吐量、千兆以太网交换机和物理层(PHY)、运营商级VolP、并内置了来源于G.fast调制解调器领域Sckipio Technologies的G.fast芯片组。

    Lantiq首席执行官Dan Artusi表示:“随着EASY330 G.fast参考设计的推出,我们使我们的客户进入了能够设计前沿的、未来不过时的宽带网关这一全新阶段。相关系统代表了Lantiq的G.fast发展路线图中的一个里程碑,它使电信公司能够高性价比地利用并将他们基于铜线的网络升级到千兆速度。”
Sckipio首席执行官David Baum表示:“通过与Sckipio合作,Lantiq成为了首家可提供一种完整的、基于G.fast的、从光纤节点到家庭端到端解决方案的公司。我们的共同努力将使的电信公司能够充分利用其基于铜线的网络,来提供千兆速度并为所有的家庭带来超快速宽带。”

    Lantiq一直是G.fast标准化工作的主要贡献者。G.fast是国际电信联盟(ITU)建议的下一代宽带接入标准(G.9700/G.9701)。这项全新的后一英里技术采用宽带论坛(Broadband Forum)的光纤到分配点(FTTdp)架构,并将在双绞线上提供高达1Gbps的网速。借助G.fast技术,服务供应商将降低部署超宽带网络的成本、保持较低的运营成本同时提升整体顾客满意度。

    Lantiq通过与Sckipio结盟,在EASY330 G.fast参考线路板中采用了Sckipio的CP1000G.fast调制解调器芯片组,可通过铜线上从FTTdp分配点单元( DPU)向家庭网关提供稳定的超宽带性能。Sckipio也与Lantiq在其DP3016-EVM G.fast分配点单元(DPU)参考设计方面展开了合作,并且在其设计中采用了Lantiq GPON SFP。

    来自有线电视网络的竞争和政府提出的宽带计划促进了DSL供应商去提供数据速率更高的服务,同时这些的电信公司正在寻求一种更明智的方法来为其客户提供的数据速率。光纤到户的成本很高。在光纤到分配点(FTTdp)这种应用场景中,G.fast是为电信运营商提供超快宽带网速吸引力的选择。
Lantiq的GRX330通信处理器现在可以供货,Easy330 G.fast参考线路板将在年底供货。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22189次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15970次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次