• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay无线充电发射线圈实现高效Qi无线充电底座

来源:EEWORLD
时间:2014-10-14

分享至:

    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电发射线圈---IWTX-4646BE-50,其可用于Qi无线充电底座。新的Vishay Dale IWTX-4646BE-50采用耐用的结构和高磁导率的屏蔽,在19V输入电压下,使用符合WPC的传输和接收芯片组及Vishay Dale IWAS-4832FF-50接收线圈,2.7mm间隔情况下的效率超过70%。

    IWTX-4646BE-50可与Vishay符合WPC的无线接收线圈配套使用,高饱和度铁粉不受永磁定位磁铁的影响。尺寸更大的铁氧体线圈在强磁场下会饱和,IWTX-4646BE-50在4000高斯磁场下的磁饱和为50%,可替代此类线圈。

    器件符合RoHS,在200kHz下的电感为24μH,电感公差为±5%,在+25℃下的DCR为71mΩ(± 10%),200kHz下的典型Q值为185。发射线圈的引线长40mm,镀锡部分的长度为5mm,热额定电流为6A,饱和电流为20A,自谐振频率为7MHz。器件正在申请AEC-Q200认证,预计在2015年1季度完成认证,将用于汽车电子产品。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻