• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay推出新款FRED Pt®整流器

来源:EEWORLD
时间:2014-10-11

分享至:

    27个节省空间的器件有效降低汽车和电信应用的成本。

    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出27个采用小尺寸、低高度SMPC (TO-277A) eSMP系列封装的新型4A~10A FRED Pt® Hyperfast和Ultrafast快恢复整流器。这些通过AEC-Q101认证的整流器具有极快和软恢复特性,以及低泄漏电流和低正向压降,可减少汽车和电信应用里的开关损耗和过耗散。

    今天发布的Vishay Semiconductors FRED Pt 整流器的反向电压为100V、200V和600V,反向恢复时间低至24ns,典型正向压降低至0.72V,采用单片和双片配置方式。器件的SMPC (TO-277A)封装具有小占位和低外形的特点,比DPAK封装能显著节省PCB空间,同时提高功率密度,以降低总体成本。

    FRED Pt整流器详细说明了输出和缓冲器操作,适合汽车引擎控制单元(ECU)、防抱死系统(ABS)和LED照明,以及通信DC/DC砖式电源中的DC/DC转换器和功率因数校正(PFC)。器件采用平面结构,通过掺铂来控制器件寿命,保证在这些应用里具有较高的整体性能、耐用性和可靠性。这些元器件的工作结温为+175℃,可实现更稳固的设计。

    器件的潮湿敏感度等级达到per J-STD-020的1级,LF峰值为+260℃,满足 JESD 201 class 2锡须测试要求,符合RoHS,无卤素。整流器非常适合自动拾放,可采用汽车系统里的自动光学检查(AOI)。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻