来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-05
作者:鲲鹏
昨天晚上,华为正式发布了新旗舰Mate 7,与之一同亮相的还有海思的新旗舰处理器Kirin 925,我们可以简单的把它看做是Kirin 920的升级版。
虽然说是升级版,但实际规格方面Kirin 925相比Kirin 920来说变化并不大,依然是四核心Cortex-A7+四核心Cortex-A15架构设计,主频1.8GHz,搭配Mali-T628MP4 GPU,因此性能表现和Kirin 920应该不相上下。
Kirin 925真正的亮点在于一些细节方面的优化,首先,它拥有一颗i3智能感知处理器,类似于iPhone 5S的M7,一方面可以收集手机里各类传感器的数据,而且还能辅助A7核心实现智能待机,可以看做是比A7核心更省电的核心。
其次,Kirin 925还专门针对指纹识别做了优化,加入了TrustZone区域,号称可以实现对指纹数据的 芯片 级保护。具体来说,Mate 7指纹识别感器接口和驱动程序则被封装在Secure OS中,指纹校验程序在TrustZone内通过独立的Secure OS运行,对外只提供经过签名的验证结果,保证指纹信息不被Android系统或者软件读取到。
只从技术能力上来看的话,华为的海思处理器研发能力完全不输于高通和联发科了,不知道今后能否推广给更多厂商使用。