• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD新推不锁频8核FX处理器:游戏玩家大爱

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-05

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:AMD公布了面向高性能游戏台式机、不锁频的8核FX处理器。AMD称,游戏玩家可以利用FX 8370,组装一台功耗为650瓦、价格约为1099美元(约合人民币6746元)的高性能游戏台式机。

    新款AMD台式机处理器包括两款E系列处理器——AMD FX-8370E和FX-8320E,它们的TDP(热设计功耗)均为95瓦。FX-8370E价格为199.99美元(约合人民币1233.88元),基础时钟频率为3.3GHz,可以超频至4.3GHz;FX-8320E价格为146.99美元(约合人民币906.88元),基础时钟频率为3.2GHz,可以超频至4.0GHz。

    AMD建议,新款E系列8核处理器与Radeon R9 285显卡,可以被应用在配置AMD 970主板和DDR3-1866内存的台式机中。

    FX 8370是AMD推出的另外一款不锁频的8核FX处理器,可以用于AM3+ Socket台式机主板。FX 8370价格为199.99美元,基础时钟频率为4.0GHz,可以超频至4.3GHz,性能高于当前的两款8核FX-8000系列处理器——价格为179.99美元(约合人民币1110.48元)的FX-8350和价格为146.99美元的FX-8320,两者功耗均为125瓦。

    据AMD称,游戏玩家可以利用FX 8370,组装一台功耗为650瓦、价格约为1099美元(约合人民币6781元)的高性能游戏台式机。其他配置包括AMD 990FX或990X 芯片 组、Radeon R9 286显卡、2TB机械硬盘和16GB DDR3 1866内存。

    FX-9590是一款8核处理器,基础时钟频率为4.7GHz,可以超频至5.0GHz,价格为229.99美元(约合人民币1418.97元)。AMD称,与英特尔的酷睿i5 4690K相比,FX-9590在内容创作、原始处理能力和游戏帧速率方面有较大优势。

    游戏玩家可以利用FX-9590与AMD 990FX芯片组组装一台游戏台式机,价格约为1499美元(约合人民币9248元)。其他配置包括Radeon R9 290X显卡、2TB机械硬盘、16GB DDR3 2133内存,能耗为800瓦。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 芯片 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

    更多新闻