来源:EEWORLD
时间:2014-09-05
结合了良率和生产率的生产平台来降低LED制造成本。
2014年9月4日,Plainview, 纽约州——今日,Veeco公司(纳斯达克代码:VECO)推出了的的TurboDisc®EPIK700™氮化镓(GaN)金属有机化学气相沉积(MOCVD)系统,结合了该行业的生产率与良率这两大优势,运营成本低,从而进一步降低通用照明应用的发光二极管(LED)的制造成本。
EPIK700 MOCVD系统采用了Veeco大生产验证过的TurboDisc技术,具有行业内的反应腔,其产能相当于目前的其它反应腔的两倍多。反应腔的容量增加,再加上腔内波长均匀性以及生产力的提升,与之前的反应腔相比,其产量提高了2.5倍。
Veeco执行副总裁William J. Miller博士表示:“EPIK700系统是我们杰出的、技术的MOCVD产品线中的机型。鉴于其生产价值高,工艺稳定,重复生产结果良好,我们很荣幸宣布,一个世界顶尖的LED制造商已彻底评估并验收了EPIK700。我们预计,通过降低LED制造成本、提高生产效率,这一新产品将帮助我们的客户在固态照明领域取得进一步成功。”
自从2010年推出TurboDisc K465iTM氮化镓MOCVD系统以来,Veeco已不断改善客户的运营成本,成为世界上MOCVD设备的主要供应商。2011年,Veeco推出了行业内首个多反应腔MOCVD系统,即获殊荣的TurboDisc MaxBright® MOCVD系统。此外,Veeco的MOCVD TurboDisc技术从2011年到2013年连续三年被LED行业协会认定为行业内技术。
Veeco 资深副总裁及MOCVD事业部总经理Jim Jenson表示:“EPIK700系统是LED行业的又一大革新。除了更大的容量和产能之外,该系统采用专利技术,改善了反应腔内波长的均匀性,从而提高良率以满足客户更高要求。先进的TurboDisc反应腔设计,再加上与已得到验证的自动化、高产量、低消耗成本以及已提高的厂房利用率等优势,我们已经为客户大大改善了运营成本。”
据的IHS研究报告显示,到2016年,在中国、日本、北美和欧洲这些关键市场中,LED产品的覆盖率有望达到15%,而到2020年,这一比例将翻一番多,达到40%。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。