• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

64位ARM SoC芯片来袭:CPU内核公布

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-04

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:Imagination Technologies近日发布高效MIPS I-class I6400 CPU系列产品,这是款结合64位架构与硬件虚拟化技术的IP内核,通过多线程、多核与多集群一致处理技术,能提供可扩展的性能。目前以ARM为代表的SoC 芯片 产品纷纷推出64位产品,这次的MIPS Warrior I-class处理器内核同样采用了64位架构,目标市场直指嵌入式、移动、数字消费、通信、网络和存储。

    为了适应从 IoT、移动、到网络与存储等应用的不断演进,厂商需选择能帮助他们开发出具有前瞻性设计的可扩展平台。Imagination现在拥有从微控制器到64位服务器等完整的MIPS IP内核,结合64位、多线程和多核与多集群支持等特性,I6400是一个高度灵活、低功耗的处理器架构,能够针对广泛应用扩展其性能。Imagination市场营销执行副总裁 Tony King-Smith表示,与竞争产品相比,I6400更具效率、灵活性与可扩展性,它的特性组合可以充分满足包括智能手机和平板电脑等各种下一代应用的需求。

    I6400系列内核的重要特性:

    高效、可扩展的64位性能:I6400可协助客户为不同市场设立新的价格与性能标准。与的同类竞争产品相比,它的CoreMark性能指标高出50%,以及DMIPS高出 30%。I6400能构建为非常多样化的性能、功耗和面积运行组合,若采用积极的构建方式,还能实现高频率性能。

    硬件多线程:I6400采用每个内核多可支持四个硬件线程的硬件多线程技术。Imagination经过验证的MIPS多线程技术可实现更高的利用率与CPU效率。I6400内置的即时多线程(SMT)技术能在每个时钟周期内,让多个线程执行多个指令。初步的基准测试显示,增加第二个线程能使SPECint、以及EEMBC的CoreMark等业界常用的基准测试增加四五成的性能,但增加的集群面积却不到10%。

    硬件虚拟化:成为MIPS Warrior内核系列新成员的 I6400 也同样具备硬件虚拟化技术,可提供更高的安全性与可靠性,并有助于为整个系统和SoC实现统一的安全性和虚拟化策略。I6400中所构建的硬件虚拟化技术多可支持15个安全与非安全的虚拟机。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻