来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-04
作者:沈唱唱
北京时间9月3日(今日)晚21:00,三星新品发布会在柏林、纽约、北京三地同步举行,传闻已久的旗舰新机GALAXY Note 4也终亮相。“设计、大屏、S Pen”依然是三星Note 4的三大亮点。
三星GALAXY Note 4正式发布
外观方面,Note 4采用金属边框设计,不过后壳依旧是具有柔软纹理的塑料材质。Note 4机身厚度为8.5mm,屏幕采用2.5D玻璃材质,防刮耐磨。该机提供了雅墨黑、炫影白、暮光金、花漾粉四种色彩款式。
三星Note 4的动态锁屏界面
另外Note 4拥有动态锁屏界面,可自动更换照片,并同时拥有随心多窗口功能。
三星Note 4的S Pen功能
S Pen是Note 4的一大特点,与定制版微信相结合(支持S Pen手写),并拥有智能截取短信分享、声音转换成文本、随拍图文编辑等功能。
三星Note 4采用5.7英寸SuperAMOLED屏幕
三星Note 4的配置与此前的传闻一致,采用了5.7英寸2560×1440分辨率Super AMO LED显示屏 ,配置了370万像素前置(120°广角)+1600万像素OIS摄像头(F1.9大光圈),拥有智能光学防抖技术。
另外三星Note 4还与中国银联合作,将支持NFC支付功能。GALAXY Note 4还将推出4G双卡公开版、中国移动4G定制版、中国电信4G双卡定制版以及中国联通4G双卡定制版共四种机型,并将于9月底在全球范围内上市。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。