来源: IT168.com
时间:2014-09-04
如今各厂商都在推出自己的互联网电商品牌。这类智能手机都 有一个普遍现象就是低价高配。IUNI U2是IUNI品牌的款机型,自发布以来就给用户一种小清新、有品青年的感觉。U2推的上市时候搭载了零预装的IUNI OS以及高通800、金属机身的高端配置,但价格又仅售1799元,本次IUNI U3的推出口号改为“我就爱显”,所以U3的定位于20-30岁的年轻用户。这些用户更愿意追去旗舰配置、DIY个性化已经价格控制在2000元以里。
IUNI U3主要参数 | |
操作系统 | Android OS 4.4(IUNI OS) |
网络制式 | GSM/WCDMA/TDD/FDD |
机身尺寸 | 145mmx74.9mmx10.3mm |
机身重量 | 176g(电池不可拆卸) |
屏幕 | 5.5英寸 2560x1440超清屏 |
摄像头 | 1300万像素+素400万像素Ultra Pixel |
处理器 | 高通骁龙801 2.3GHz 四核 |
机身内存 | RAM:3GB ROM:32GB |
特色功能 | DIY定制后壳 |
电池 | 3000mAh(梯形电池) |
机身颜色 | 墨池黑、晴雪白、风荷绿 |
上市价格 | 2000元 |
我们先回顾下IUNI U3的主要参数、5.5英寸夏普第二代2K分辨率屏幕,PPI达到了538,屏占比高达77%;采用主频为2.3GHz的高通骁龙801芯片,配备了3GB RAM+32GB ROM的存储组合,内置3000mAh阶梯电池,支持FDD/TDD双4G,五模十五频的双卡双待技术。IUNI U3当之无愧成为(发稿前)2000元价位配置的手机。
IUNI总经理Frank在发布会上讲到,IUNI U3的整体设计都是为了迎合这块2K屏幕。的确,我们在眼上手的时候不论是屏幕的艳丽还是2.5D玻璃、弧度背面的手感都的非常不错,机身的整体性非常高。所以我们今天的评测也全部围绕这块屏幕说起。
IUNI U3机身正面配备了一块5.5英寸分辨率为2560x1440像素的2K屏幕,像素密度也高达534ppi。但眼看上并不是屏幕有多么优秀,而去平屏 占比非常高。如今智能手机严重同质化的时代,想要做到与众不同就必须要有亮点。许多朋友看到一款新手机都会讲“哎呀,你这手机的跑马边框太丑了”。反而窄 边框也逐渐被大众用户认为美的状态。