• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI新推A/D转换器和暂存器:可节省60%以上功耗

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-02

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:美商亚德诺(ADI)推出三款低功耗、多通道、12位元、1MSPS的连续渐进暂存器(SAR)类比/数位(A/D)转换器,包含2、4和8通道产品,是专为电池供电的资料撷取模组、手持式仪表、现场侦测器和通讯装置,以及医疗设备如可携式心电图和心脏速率监视器等应用而设计。

    新款A/D转换器具备省电效益,在1MSPS(每秒百万次取样)下消耗功率为1.7毫瓦(mW),与其他SAR A/D转换器相比,功耗可节省60%以上。元件采用微型4毫米(mm)×4毫米LFCSP封装,并配备了典型值为5ppm/℃的 芯片 内部参考电压。

    其他产品特点包含:在500kSPS功耗为900微瓦(μW);在关机状态功耗为1.4微瓦,可读取多工器输出的可编程通道排序器,省去了每个通道各一个缓冲器,能节省电力和空间;具备使用者可编程的警报讯号,使用者不必处理A/D转换器的输出资料,就会发出“超出边界”条件讯号(使处理器负担/功耗小化);具备串列周边介面(SPI)介面;此外,温度范围为-40~125°C。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻