来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-02
OFweek 电子工程 网讯:高通于上周宣布旗下首款八核64位处理器骁龙615即将面市,随即就有报道称首款搭载该处理器的手机厂商将会是HTC。时隔几日,双方再次于官方微博中印证了这一消息。
近日傍晚,高通再次宣布:“首款采用‘骁龙615’的八核64位手机即将发布,敬请期待”。随即HTC官方微博遥相呼应,并宣称9月4日,全球首款64位八核手机敬请期待……而这款手机无疑就是之前报道过的HTCDesire820。
据了解,这款HTCDesire820是首款64位智能手机。将会搭载高通615八核处理器,其采用了8个Cortex53处理器内核,并集成高通第三代LTE基带 芯片 ,支持LTECat4技术,配备款的Adreno405图形芯片。此外,这款设备配有4.7英寸触摸屏幕、分辨率为FWVGA(480×854像素)。摄像头配置为主摄像头500万、前置摄像头30万。而具体“长相”如何,大家都还没见过。这几天,终于又有的消息出来:HTC新机曝光了!
在不久前,林志颖在微博上多次爆料 iPhone6 的新机,加上此前曾多次神预测苹果新品的他人气颇高,就在今天早些时候,林志颖又在微博晒新手机了,不过这次不是iPhone6,而是全球首款高通8核64位手机,也就是HTC Desire 820。
林志颖在微博上表示:“新机用起来非常流畅,还有一个特别的功能超喜欢,猜猜是啥?”看起多半便是HTC即将发布的Desire 820了。
硬件配置方面,该机搭载的是高通骁龙615八核64位处理器,预计采用5.5英寸720p显示屏,1.5GB内存和8GB机身存储空间,提供800万像素前置摄像头和1300万像素后置摄像头,电池容量2600mAh。
日前,HTC在其官方微博上发布了一张造势图片,在图片明显处标注了数字“820”。相信这是HTC即将推出Desire 820的预告。HTC已经宣布,Desire 820将在即将举办的德国柏林IFA大会上正式发布,不出意外的话,发布后就会登陆国内市场。那么就让我们一起拭目以待吧。