处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

迈来芯与飞思卡尔发布汽车无线充电和NFC参考设计

迈来芯与飞思卡尔发布汽车无线充电和NFC参考设计
来源:eefocus 时间:2014-09-01

为了使执行关键任务以及提升生活方式的通讯工具保持就绪状态,无线充电技术的承诺会使消费者在便利性方面达到一个新的水平。低电量警告是消费者不愿意看到的,但随着我们的个人生活和职业生涯越来越依靠于便携式电子产品,这种警告似乎永远不会消失。采用结合迈来芯公司汽车级NFC(近场通信)收发器与飞思卡尔半导体公司无线充电技术的参考设计解决方案已经可以提供,该参考设计可以把我们从可怕的低电量警告中解放出来。

近,用于购物点和访问控制的安全、短距离通信NFC标准在手机市场取得了强劲和快速的增长。迈来芯公司已率先把这项技术应用于汽车中无钥匙进入启动(Entry-and-Go)以及被动式无钥匙门禁(Passive Keyless Entry,PKE)解决方案,并推出了其MLX90132 NFC收发器IC。无线充电的发展趋势正在迅速加快,由迈来芯公司和飞思卡尔半导体联合开发的WCT-5WTXAUTO参考设计汇集了两家公司在技术上的属性。迈来芯与顶级汽车供应商合作,在一些汽车应用中集成和部署了NFC解决方案,这些应用包括:把移动设备自动配对连接到媒体中心(例如通过Wi-Fi或蓝牙技术),以及自动用户识别并下载相关的个人设置。 NFC技术也可用于访问控制和启动,允许把带有NFC的手机认为是“钥匙”,从而进入并发动汽车。随着人们对于无线生活方式的依赖越来越强,保持智能手机或平板电脑等支持设备在充电状态比以往任何时候都更为关键。部署在家庭、汽车、商业和公共场合空间的无线充电是明确的解决方案,而把无线充电和NFC结合在一起则可以实现新的功能和便利。

该参考设计的初始目标是汽车中的控制台应用。部署在乘客仓内的所有电子系统都有严格的要求,包括在多个频带和功率等级下的电磁兼容(EMC)、射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)等等 。迈来芯公司和飞思卡尔半导体的联合参考设计是基于迈来芯公司的NFC收发器IC MLX90132和飞思卡尔半导体的控制器IC MWCT1003AVLH,该参考设计展示了能实现一系列有价值应用结果的成功可能性。

此参考设计包括所有必要的硬件和相关软件驱动程序,通过一个标准兼容的NFC控制接口(NCI)控制,可以实现完全自主的无线充电子系统。兼容共存在硬件方面是通过精心设计的天线来进行管理,而软件方面则是通过专用控制接口实现。该系统既可以运行在完全自主的方式,也可以由标准兼容的NFC上层软件栈(如Stollmann公司的NFCStack +)驱动。

除了汽车应用环境外,此参考设计也非常适合于围绕个人手机的非常广泛的市场应用,这些应用需要把安全的身份识别和支付与电池充电结合起来,例如在候车(机)室、餐厅和无线坞站(台)的信息和广告台等。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次