处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

面向汽车高电流直流马达应用的低引脚数N-FET前级驱动器

面向汽车高电流直流马达应用的低引脚数N-FET前级驱动器
来源:eefocus 时间:2014-08-30
迈来芯 (Melexis) 公司为了补充已经非常成功的无刷直流 (BLDC) 前级驱动器产品组合,并满足传统的直流马达应用要求,近又推出全新N沟道场效应晶体管前级驱动器IC MLX83100。此款前级驱动器IC采用紧凑的28引脚封装,具有四个数字输入,是面向高电流N沟道场效应晶体管直流马达应用的非常灵活、价格低廉、并节省空间的解决方案。


虽然无刷直流马达正变得越来越普遍,但传统直流马达在广泛的应用领域仍然具有更高的性价比,尤其是在一些不需要马达连续运行的场合,如汽车应用中的车窗升降器、天窗开/闭机构、座椅调节系统以及供热通风空调 (HVAC) 风机等等。非汽车领域中的直流马达应用包括自动滑门、电动代步车/轮椅、车库门开关控制器、叉车、牙科躺椅和医院病床等等。


MLX83100能够在高达28V的工作电压下同时驱动四个500nC级的N沟道场效应晶体管,而自身产生的热量很小。该器件支持45V汽车负载突降 (load dump) 条件,集成的自举功能和电荷泵支持电压低至4.5V的电源,可确保汽车曲轴 (crank) 条件下连续运行。MLX83100支持100%的脉冲宽度调制 (PWM) 工作,其内置的EEPROM存储器具备生产线末端 (EOL) 配置能力,客户可以配置器件以满足其具体的系统设计要求。MLX83100还包括电流分流放大器,具有高增益带宽,能够以高精度提供快速稳定时间 (settling time)。这些特性使该款前级驱动器非常适合于电动助力转向系统等精确的扭矩控制应用。


MLX83100完全符合汽车行业要求,具有-40°C至+150°C的宽工作温度范围。可通过单一串行通信线路提供完整的诊断,从而可区分不同的错误类型。例如,所有输出电压都可监测以免出现故障情况。此外,器件也集成了输入电池欠压、过压和过温保护等功能。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次