来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-28
作者:刘洋
『今日热点』
高通联发科,你会选择谁?这不是一个简单的站队问题,国内厂商在选平台时需要多重因素考量,4G目前高通暂时,但并不能以此为站队分界线,真正的4G大战在2015年。
【高通、联发科 国内品牌派系排排坐】
@手机 芯片 达人:高通派:小米,Oppo,Vivo(BBK) mtk派:联想,TCL,金立 中立派:酷派,中兴。 自立门户:华为。 明年4G大战谁赢? 属于那个派别,基本代表平台厂商取得过半的项目。
可以去数数明年小米要量产的项目是用那些平台。8994,8916,8939。甚至8909都有可能。
『小编微评』目前为止高通仅在4G方面全面,等MTK 4G追赶上来后,格局变化才会更明显。
沫沫20130121:其实这样分派不科学,谁都知道各大厂商都是统一的高端用高通小龙800系,中低端用mtk,高通小龙200/400系。华为除外,华为中低端高通mtk都有用。
汪泽其:用QCM的是高富帅,用MTK的貌似多半是穷矮矬。不知道是因为先是高富帅/穷矮矬才分别选择了QCM/MTK,抑或站队了QCM/MTK之后才变得高富帅/穷矮矬。
潘九堂:达人真会拉仇恨[哈哈]。其实这些大客人基本都中立派,区别在于有些是谁的芯片性能和时间就用谁,有些是谁价格低就上谁。。不过大家对供应商都要好点,生意不成也要把人情留住,风水轮流转而已,说不定哪天。。
温柔小依:你知道bbk中端机全部mtk么
distinctive_22h:反正没人再敢用三星的cpu和屏幕了,cpu发热到手机爆炸,屏幕供应更是没人品,当年htc一款卖的好就给人停货,人品不够,自己去玩吧。还是自立门户好,华为的海思既能树立品牌又能控制成本!
摩卡RQ:Meizu现在是坚定的MTK派,6595是棋手,71/79这些新平台都做了。只有一个三星的项目且从来没有高通的。量虽小但立场坚定根红苗正啊
手机晶片达人:Meizu 出貨量过少,比小米一个月还少,所以不列入计算。