• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通将推八核64位骁龙615处理器 首次装载于HTC Desire 82

来源:cnbeta
时间:2014-08-28

分享至:
之前智能手机的八核心处理器,然后的64位CPU炒作,并没有让芯片巨头高通着急,现在的巨人已经醒来,并准备推出骁龙Snapdragon 615处理器,其64位八核设计,预计将挑动智能手机处理器市场。骁龙Snapdragon 615是高通一石二鸟产品,既是高通款商业八核SoC产品,将和三星、联发科八核产品竞争,骁龙Snapdragon 615处理器也是一款64位芯片,除了苹果A7,几乎击败了所有其他对手,八核和64位结合,骁龙Snapdragon 615目前暂时没有对手。
高通骁龙Snapdragon 615采用Cortex-A53架构,其中四个核心工作频率1.7 GHz,另外四个核心工作频率只有1GHz。目前业界大多数的八核芯片都是采用高功耗核心和低功耗核心的混合设计,但是,联发科的八核芯片每个核心架构都相同,并且工作频率都相同。
骁龙Snapdragon 615还采用64位设计,这在理论上将允许设备访问的内存超过4 GB。当然,在实践中,它需要操作系统充分利用这个优势,64位体系结构也将自然提升SoC可以处理的数据带宽和吞吐量。
除了处理器核心之外,骁龙Snapdragon 615的调制解调器能够处理4类LTE速度,其中的GPU 部分支持高达2560x1600 WQXGA分辨率,为高端旗舰屏幕分辨率新标准做好准备。在相机传感器来说,它能够巧妙地处理2100百万像素。对于视频播放,它能够使用H264(AVC)和H265(HEVC)编解码器,处理60 fps 1080p视频。
HTC即将在下周IFA 2014大会上推出Desire 820智能手机,这款智能手机就采用了高通骁龙Snapdragon 615。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 Element14 e络盟 贸泽

更多新闻